この会社は、分散システムと集中システムの両方の機能を持てるデータ収集(DAQ)システムを必要としていました。装置は、携帯可能なうえ小型で堅牢である事、つまり、過酷な車上テストに適していて、圧力センサに印加電圧を供給できることが条件です。技術者は、機関車のギヤボックスのストレス、温度、圧力、回転、および振動をテストする必要がありました。
このお客様は、中国の電気機関車の大手製造会社で、国の指定を受けた大量輸送車両の会社です。同社の主要製品は、電気機関車と大規模輸送車両などです。そのうえ、同社は軌道試験車両、電装品、ブレーキシステムなどに業務を拡張しています。そのテストセンタでは、駆動電源トランス、電動機、トランスミッション・ギアボックスなどを含む、電気機関車関連の全部品を検査する業務を専門に行っています。
データ収集システムに求められるもの

HBMソリューション
システムの要求仕様に応えるために、特にSomatXRシリーズのDAQを推奨しました。データ収集システムSomatXRは、特に過酷な環境用に開発された堅牢な構造を持っています。この装置は広い動作温度を持ち、湿度、ほこり、衝撃、および振動から保護されています。
データ収集システムはそのままウェブインタフェースに接続可能(追加ソフトウェアのインストールが不要)で操作が簡単です。これにより、チャンネル特性の設定、計測タスクの監視、計測値の表示などを、遠隔地から行えます。合計10種類のモジュールと付属品を提供しました。
お客様がHBMを選んだ理由
このお客様は、柔軟性、拡張性、分散配置が可能である点に着目してSomatXRシリーズを選びました。この信頼性の高いシステムは直接IEPEや電圧駆動式センサを接続できます。お客様は、試用テストの実施後、HBMのソリューションは使い易いうえ、汎用性と信頼性が高い点を完全に確信していました。
* = PTP同期v2(Precision Time Protocol Version 2)