騒音から貴重な情報を収集
機械やシステムにおいて騒音の発生箇所とその原因を解明することは、開発、実験、生産の各段階でのサンプルテスト、修理、および保守作業を効率よく行うためには非常に重要です。製品ライフサイクル全体にわたり、快適性、職業安全衛生、ブランドイメージにとって、必要以上の量の音は問題になります。
過去には、騒音を計測する場合は、特別にツールを追加する必要がありました。その場合、ユーザーインタフェース、考え方、およびデータ形式が異なってきます。しかし、今日では、HBMの QuantumXとcatman®AP などの収集・計測ツールにより、詳細な音の計測と解析が可能になりました。このツールは、機械、熱、電気、デジタルのバス信号をGPSやビデオ信号と同様に収集できる、CANなどを利用します。特に音響計測においては、2-Dスペクトルを使用した周波数分析や、ラウドネスに準じた心理音響的な評価ができるdB(A)での音圧レベル分析ができます。
この多目的計測ツールを使用すると、クリックを数回するだけで、容易にデータ収集と分析を完了して、全データを1個のファイルに保存できます。このアプローチは、イベントの計測を効率良くと簡単に行い、同時に、トレンド分析に際しては以前の計測結果との比較を迅速に行えます。また、このツールはサービスや保守に便利な、小型で携帯可能なソリューション