風力タービンを構成する重要部品の状態監視
風力タービンは、繰り返し極端な機械負荷を受けます。状態監視システム(CMS)は、風力タービン各部(ローターブレード、駆動装置、インバータなど)の安定性、長寿命、最適設計を保証します。これにより復旧に高額な費用が必要となる致命的な障害を予防し、大幅な節約を可能にします。
ギアボックスの故障は、風力タービンのダウンタイムの大きな部分を占めています。そのため、この部分の信頼性を向上させることが重要です。また、駆動系の効率も重要なので、信頼性と効率の両方を改善するツールとして計測値を使用することができます。監視機能を使用して、コンポーネントの状態を常時把握することにより、潜在的な故障を事前に検出して故障を予防し、結果的に、コンポーネントの寿命を延ばす効果がえられます
HBMは、風力発電機の部品テストと監視を行うために、精密なセンサと計測器を組み合わせた状態監視システム (CMS)を提供しています。熟練エンジニアで構成される認定チームが現場での設置サポートを提供します。さらに、 Brüel & Kjaer Vibro (HBMとともにスペクトリス傘下)では、風力タービン用の恒久的で信頼性の高い状態監視ソリューションを提供しています。