ハイブリッド計測で風力発電所を効率監視-これからの発電所を支える統合型のモニタリング手法
風力発電のコスト低減にむけたプレッシャーはますます高まっています。このため、設備のメーカーや管理者にとって、ブレード(回転翼)、エンジン室、タワー、基底部などの負荷を計測し総合的に分析をおこなう構造ヘルスモニタリングシステムは、いまや標準規格になりつつあります。トレンドは明確に発電所全体をモニタする総合システムの採用に向かっています。新型ハイブリッド計測技術システムが、新しいオプションを提供します。これは「光学式」と「電気式」の良いところを組み合せた計測技術です。
いまや世界合計で、450 GWにもなっている風力発電はもはやかけ出しの技術ではありません。しかし風力発電の現在の発電形式は、まだ成長段階にあり技術的・商業的側面で多くの課題が残されています。そのうちの一つが、風力発電所の耐用年数です。この点に関しては、過去の実績データが欠けています。
例えば、海上の風力発電は、強い物理的な力やねじりモーメントなどの影響にさらされます。風力発電所から可能な限り高い利益を生み出す上で、風力発電所の経営者、投資家、開発者が必然的に持つ疑問点は:
- 風力発電所の耐用年数を見積もる方法
- 停止時間を減少させて、出力を最大にするために、保守作業と交換部品の管理を最適化する手段
- 風力発電所の現在の状態をオペレータに確実に連絡する効率的な方法
構造ヘルスモニタリングシステム(SHM:構造健全性監視システム)を使用した現代の計測技術は、これらの疑問点を解析して、以前に比べはるかに意味のあるデータを提供できるようになりました。
このモニタリングシステムは未来について予言できませんが、「計測可能」であれば「予測可能」となります。
構造ヘルスモニタリングシステム(SHM)を風力発電所に設置する際はどんな点に注意すべきか? この点に関しては、技術や製品の選定に関していろいろな対策を考えることができますが、このシステムを設置する際には、副次的な問題であるべきです。より重要な観点は、SHMは風力発電所を最適な効率で運用するために、適切なデータを本当に提供できるのかという点です。