燃料電池
HBKのテストおよび測定ソリューションは、燃料電池スタック、改質器(熱交換器、触媒)、充電中のエネルギー貯蔵用バッテリーおよびポンプなどの他のシステムコンポーネントの測定を目的として、燃料電池を搭載した電気自動車(FCEV)分野の主要な顧客と協力の下、使用されています。
Battery Testing in eMobility
私たちは毎日、グリーンパワーと電動車両を地上(NEV、BEV)だけでなく、水上や空中で使用することで、より持続可能なモビリティの実現に少しづつ近づいているようです。
CO2排出量を削減する「持続可能なソリューション」を使用して気候を保護するというメガトレンドは、モバイルエネルギーの主な供給源として大容量/高出力バッテリーまたはH2ベースの燃料電池やバッテリーなどの技術を推進しています。燃焼機関から離れるには、新しい安全概念、新しいテスト環境、新しいタイプのセンサと測定技術、改善されたデータ分析など、テストと測定における新しい考え方も必要です。
持続可能なグリーンモビリティを求めて、HBKは早い段階で車両用のモバイルエネルギー貯蔵の開発とテストで課題に直面し始めました。テストと測定、音と振動、環境テストのマーケットリーダーとして、HBKは、革新的なエネルギー貯蔵と全体的なNEVの概念の検証に関して、自動車や商用車などの業界からの多くの要件とニーズについて早い段階から課題の検討とソリューションの構築に着手しました。
現代の車両で使用される最大1000Vの電圧を持つバッテリーは、危険な電圧と電気化学プロセスのコア要素としてのリチウムを処理する際の特別な安全対策によって拡張された、膨大な範囲のテストを必要とします。HBKは、必要とされるテスト要件の範囲にあるほとんどの測定変数をカバーします:
&nbs
燃焼エンジンのテストには、最大300箇所の温度測定スポットと、非常に動的なトルク、速度、および圧力の測定が必要です。バッテリーと燃料電池の統合により、測定チャネルの数は、最新のドライブトレインの最大規模のエネルギー貯蔵コンポーネントになろうとしています。
今日の電動パワートレインソリューションでは、シングルセルバッテリーからバッテリーパックまでのすべての側面が、次の典型的な項目に関して、仮想(シミュレーション)および実物テストによってカバーされています:
HBKのテストおよび測定ソリューションは、燃料電池スタック、改質器(熱交換器、触媒)、充電中のエネルギー貯蔵用バッテリーおよびポンプなどの他のシステムコンポーネントの測定を目的として、燃料電池を搭載した電気自動車(FCEV)分野の主要な顧客と協力の下、使用されています。
バッテリーは、最新の電気自動車の最大かつ最も重いアセンブリの 1 つです。 全体的な軽量設計と柔軟なパッケージングは、バランスを取る必要があります。 最適な重量、構造の耐久性、および全体的なライフサイクルの見積もりは、生産を開始する前に検証する必要がある重要なパラメーターです。 HBK は、測定および物理的構造耐久性試験だけでなく、仮想構造耐久性試験及び寿命の推定を行うシームレス測定チェーンの大手サプライヤーの 1 つです。
高出力トラクションバッテリのサーキットブレーカと電流遮断器を認定するには、ピーク電流をキャッチするために非常に高いサンプルレートで数キロアンペアの範囲の電流を測定する能力が必要です。また、数アンペアの電流を高精度かつ高ダイナミクスで測定する能力も必要です。また、高電圧、大電流、および非常に高速な立ち上がり時間により、EMI、過電圧保護、および絶縁に関して、使用されるDAQシステムに高い要求がが求められます。この短絡テストを実現する方法の1つは、 非線形電流センサとGenesis HighSpeedデータレコーダ を使用することです。
力トランスデューサは、充電/放電サイクル中のバッテリセルへの応力を評価するために使用できるため、バッテリ容量がどのくらいの速さで減衰するかを理解するのに役立ちます。
いわゆるパウチセルテストでは、力センサは、異なる充電条件下でバッテリ内部で発生する応力を測定する。この応力は、容量のフェードや極端な状況ではバッテリの完全な故障につながる可能性があるため、バッテリの性能に関連しています。
メカニカルバッテリテスト用の力センサの最も関連性の高い特性について学びます。このホワイトペーパーでは、パウチセル試験における測定の不確実性を推定する簡単な方法についても説明します。
トラクションバッテリーが市場に投入される前に、これらのシステムの認定と検証は避けられません。適切なテストベンチは、高電圧および電流範囲と高ダイナミックをカバーする必要があり、必要なテストを可能な限り現実的に、アプリケーションに基づいた方法で実行する必要があります。この目的のために、測定技術は高精度かつダイナミックでなければなりません。
これがどのように達成され、HBK製品がここでどのように役立つかは、 ここで見つけることができます。
バッテリーは、最新のバッテリー駆動電気自動車(BEV)または新しい電気自動車(NEV)のコアであり、最大の単一コンポーネントです。そのため、完全なセットアップのための最適なキーパラメータを見つけて検証することが重要になります。
極端な温度ではリチウムイオン電池の性能がおちるため、電池をサポートする補助骨材と空冷経路を備えた熱管理システムは、より複雑になります。温度が高すぎると、自己破壊や火災(熱暴走)につながる可能性があります。したがって、広範なテストの中でも、特に熱検証は、全体的なテスト設定において最重要項目になります。
運用上の安全性は、最も重要な要件の1つです。耐用年数に関する設計目標には、少なくとも10年、450,000 Km、またはスーパー充電器での再充電目標時間5分など様々な要件があります。また、バッテリーの再利用とその時の耐用年数も重要な検討項目です。
バッテリー寿命の熱管理は、速度性能、セキュリティ、価格設定などの重要なパラメーターにとって非常に重要になります。したがって、熱分析には、最も技術的要求レベルの高い多数の温度測定ポイントが必要です。小さな測定スポット、二重絶縁センスラインを使用した最大の安全性、電気的に絶縁されたチャネル、非接触プラグ、最高の信号精度を備えた一般的なプラグ、およびノイズ抑制。
当社の包括的に全ニーズをカバーするワンベンダー・ソリューションは、熱的、電気的、および機械的にHVバッテリーストレージを検証および最適化するのに役立ちます。
数値流体力学(CFD)モデルによって実行されるコンピューターベースの熱シミュレーションは、最適なシステム設計に向けた重要なステップとして機能します。ただし、シミュレーションではすべての構造、統合の側面、またはパラメータが考慮されるわけではないため、実際の物理テストは依然として必要です。
バッテリーの性能はサーマルチャンバで検証されますが、重要なデータが収集されます。この環境およびパフォーマンステストルーチンでは、極端な温度の影響を調査できます。どの冷却システムが顧客の使用とパフォーマンスの目標を達成するのに最適であるかが明らかになります。様々な大きさの荷重を負荷できるので、コンポーネントのテストからドライブトレイン全体までのすべてを統合して、量産と製品シリーズの出荷を開始する前にシステム全体と熱管理を最適化できます。
HBKは、熱検証測定チェーンに必要なコンポーネントを何年にもわたって開発および提供しています。これらのソリューションは、電気、光学、または複合(ハイブリッド)測定チェーンでカバーされています。
すでに燃焼機関は、電力が熱を発生するという事実に対処する必要があります。モビリティの電化に伴い、ここでも熱試験方法を開発する必要があるため、HBKは既存のプロセスを検討し、新しい視点からそれらを改良しました。したがって、すべての経験と知識が再検討され、eモビリティ熱テストのスペシャリストになり、この中でバッテリーテストのスペシャリストにもなるように調整されました。
HBKエネルギー貯蔵熱試験システムは、電圧、電流、温度、湿度、冷却流量、圧力、およびバッテリーとの通信管理システムなどのパラメーターを測定します。演算処理は、電力、効率、ホットスポットの監視、視覚化、および分析のために行われます。自動化は、テストの制御と安全性に寄与します。
HBKデータ収集および分析ソリューションは、電気駆動トレインの外装部分の熱電対温度測定と、セル電圧、全体電圧、および電流測定を含む、バッテリーの深部の調査を提供します。ユニバーサル入力は、ユニバーサルフロー、圧力、湿度、およびその他の必要なパラメータをカバーします。
HBKは、熱的、機械的、および電気的な試験片分析のための費用対効果の高いワンストップソリューションプロバイダーです。
HBKソリューションを活用し、最大限の柔軟性と投資保護を確保できます。
柔軟な対応力
技術コンサルティング
速やかな対応