HBMは、電気機器のテストから、自動車、地上で使用する運搬・作業用機械、航空宇宙産業、製造、生産、エネルギー業界における 高電圧および複雑なインバータ制御テストに至るまで、電力テスト関連で使用できるあらゆる測定チェーンを提供しています。
当社のソリューションは、電気インバータおよび電動機器をテストするためのセンサ、ハードウェア、およびソフトウェアを対象としています。機械的信号(トルクなど)と電気信号(電流と電圧)が同時に取得できるため、電気駆動とその効率を数分以内に明確に理解できます。この方式は、駆動系の最適化と効率の向上に非常に有効な手段となります。