常に最新型を提供:HBMの高電圧試験計測装置
HBMは、DNV GLグループのKEMA高電圧研究所(拠点:オランダ、アーネム)に、Genesis High Speedシリーズのトランジェントレコーダを3台供給しています。この新しいデータ収集システムは、KEMA研究所が1995年から2000年に取得し、最近まで使用していたLDS Nicoletの装置を更新するものです。新しい計測機器に切り替える主な理由は、高電圧試験の実施および試験に使用する計測技術を規定するIEC 60060-2(2010)規格が新たに発行したからです。
停電が重大な結果を招く
高電圧研究所では、発電と送配電に使用される高電圧部品、電力機器、計量、保護、制御機器の試験および認証に力を入れてきました。電力インフラストラクチャがますます複雑化し、脆弱になっているため、高電圧設備やシステムの安全性と制御をテストして証明することがますます重要になっています。停電は大きな経済的損失を引き起こすだけでなく、重要システムの停止により生命を脅かすなどの重大な事態を招きます。
「KEMA研究所は、この分野では大きな評価を受けており、KEMAの型式試験証明書は国際的に認められています」
John Mooren氏、KEMA研究所 (拠点:オランダ、アーネム)のテストエンジニア