光ファイバ式ひずみゲージの基礎知識
光ファイバ式ひずみゲージ (光学式ひずみセンサ、光ファイバセンサ、オプティカルひずみセンサ、FBGセンサ、ファイバブラッググレーティングセンサとも呼ばれる)は、ひずみを計測するために使用されますが、温度、加速度、変位など、さまざまな種類のセンサも簡単に接続できます。従来の電気式ひずみゲージとは異なり、光ファイバ式ひずみゲージは電気を必要としません。その代わりに1本のファイバを介して伝播する光を利用します。したがって、センサは電磁波干渉の影響を全く受けない受動センサです。これが光ファイバ式ひずみゲージが用途によっては電気式より優れているとされる理由の1つです。