PMXは、ほこりやEMIを防止するため、キャビネット内に取り付けました。キャビネットにはテレメトリシステムも装備されています。
キャビネットのガラス窓からは、PMXと診断機能用のLED表示を直接見ることができます。これは、デバイスの潜在的なエラーと計測ステータスを簡単かつ迅速に判断するための指標です。これにより、サービスエンジニアは追加のテスト装置を使用せずに、迅速に情報を得ることができます。
より専門的な診断データの詳細は、PMXのログファイルに保存されています。このファイルは、 PMX の内部メモリに格納されています。これには、デバイスと計測に関連して発生したすべてのエラーと、オペレータが行ったパラメータのすべての変更を記録しています。これは、試験作業の全体と計測プロセスの100%をカバーしています。
“「PMXのWebサーバは、パラメータ設定、設定、制御に非常に役立つツールです。PC 、タブレット、スマートフォンでは、標準のWebブラウザを使用することができ、追加のソフトウェアは不要でした。そのうえ、発電所全体のどこからでもリアルタイムで永久的に利用でき、非常に便利です。」とTRC PROのHotimir Licen氏と述べています。