シングルポイントロードセル
シングルポイントロードセルは、さまざまなアプリケーションに対応できるため、HBMのロードセルの中で最も汎用性があります。このタイプは、中小規模のプラットフォーム型スケール(台ばかり)で、よく採用されています。
シングルポイントロードセルは高精度であるうえ、高い精度を維持しながら偏置荷重を計測することができます。このロードセルは、一般的には、食品、医療および自動車産業において使用されています。
HBM製の多彩なロードセル
HBMは、米国、ドイツ、中国に施設を持つ世界有数のロードセルメーカーです。当社のロードセルの範囲は広大です。HBMが提供する製品の一部を紹介します。
シングルポイントロードセルは、さまざまなアプリケーションに対応できるため、HBMのロードセルの中で最も汎用性があります。このタイプは、中小規模のプラットフォーム型スケール(台ばかり)で、よく採用されています。
シングルポイントロードセルは高精度であるうえ、高い精度を維持しながら偏置荷重を計測することができます。このロードセルは、一般的には、食品、医療および自動車産業において使用されています。
デジタルロードセル は、アナログロードセルとは異なる信号処理を行い、信号強度、サンプルレート、及び信号品質を改善しています。このタイプのロードセルは、高速、高信頼性、高精度、費用対効果の高いのが特長です。
デジタルロードセルの一般的なアプリケーションには、動的な高速計測を行う、計重、充填、包装、分別をする様々な装置があります。
ビーム型ロードセル(通常、ベンディングビーム型ロードセルと呼ばれる)は、種類が豊富でいろいろな計測作業に使用できるので、非常に普及しています。
ロードセルの金属きわい体に、荷重がかかると、弾性変形を引き起こしますが、その時の曲げモーメントの大きさを計測するセンサです。
HBM製のビーム型ロードセルは、タンク計量やプロセス計量などを使用する、製品工程や制御の分野で使用されます。
キャニスター型ロードセル (円筒型ロードセルとも呼ばれる)は、曲げや変形に対して高い耐性を有するため、大きな重量の計測に使用されます。
HBMは自動センタリング式キャニスター型ロードセル(商取引適合の精度、最大5000d)を製造しています。
リングトーション(RTN)ロードセル は、リング形状の計測素子が使用され、負荷がかかると、リングの直径が、上は小さく下は大きくなります。
ひずみ量が小さいので、高速計量に最適です。また、最大容量が非常に大きいのが特長です。高さが低い薄型設計になっています。
RTNロードセルのアプリケーションには、大規模なプラットフォームスケール(台ばかり)およびコンテナ計量などがあります。