TEDSとは?
TEDSは、計測用センサに組み込まれたセンサ固有の情報を記述する電子チップで、IEEE1451.4規格によって定義されています。IEEE1451は国際的に決められた標準であるため、TEDS技術を使用すると、異なるメーカーから供給されたセンサでも、同一の計測チェーンで組み合わせて使用することが可能です。 HBMは、TEDSを使用したセンサの自動識別方式と標準規格の開発に積極的に関わってきました。
TEDSチップ内のすべてのデータは、センサパラメータのテーブルであるテンプレートに格納されます。 電圧センサ、ブリッジセンサ(ひずみゲージ技術)、電流出力センサなど、さまざまな種類のセンサ用テンプレートが用意されています。
TEDSを搭載したセンサをTEDS対応のデータ収集システムに接続すると、PCにおけるプラグ&プレイのように、計測チェーンの設定が自動的に実行されます。この技術では手動設定によるタイピングエラー等の可能性はなくなり、設定時間が大幅に短縮されます。
これにより、センサ校正が頻繁に変わる場合や、大量のセンサが接続される場合でも、正確な計測が保証されます。
TEDSは、開発ラボでの試験計測、製造、工程監視などに使用できます。