より迅速でより良い試験結果を得るためのテストベンチ改良
テストベンチは寿命が長いのが特徴で、非常に耐久性のあるコンポーネントを使用しています。そのため、油圧式の耐久性テストベンチまたはダイナモ・テストベンチの電気ドライブでの試験は、適切なメンテナンスが定期的に行われていることを前提として、何十年もの間エンジニアリングテストを実行できます。正しく設定されたテストベンチのハードウェアは、特定の要件では、長期間にわたって完全な性能を発揮しますが、これらの要件は、技術革新とさまざまなエンジニアリング分野の変化とともに根本的に変化していきます。しかし、業界の動向に追いつくために設置済みのテストベンチを交換することは、費用のかかる投資であり、導入期間や移行期間が長くなる可能性があります。
幸いなことに、現在のテクノロジに後れを取るか、高価なハードウェアを完全に置き換えるかの二者択一以外の方法があります。既存のシステムでもテストベンチを改造することで、より良いテスト結果を得ることができます。既存のテストベンチに、新しいハードウェアを特注で設置し、新しい直感的に使用できるソフトウェアに移行することができます。この方式は長年にわたって普及しており、現在、世界中の自動車技術者向けのテストベンチで最先端のデータ計測を維持に貢献しています。