圧力センサーとは何ですか?
- 測定量としての圧力の定義:圧力は、液体または気体が表面に加える力として定義され、通常、表面積の単位あたりの力の単位で測定されます。一般的な単位は、パスカル (Pa)、バール (bar)、N/mm2、psi (ポンド/平方インチ) です。
- センサーの定義:センサーは、物理量を測定して信号に変換するデバイスです。物理量は、たとえば温度、長さ、力、またはもちろん圧力などです。信号はほとんどのセンサー場合電気信号ですが、光信号の物もあります。
- 圧力センサーの定義:したがって、圧力センサーとは、(異なる動作原理を使用して)センサーに加えられる実際の圧力を決定する感圧要素と、この情報を出力信号に変換するいくつかのコンポーネントで構成される機器です。