HUBER + SUHNERの急速充電システム向けRADOX®ケーブル
充電ステーションに使用されるケーブルとケーブルコネクタは、その製品寿命を通して、強い振動、極端な温度、腐食性液体にさらされます。したがってケーブルとシステムには、相当な高品質、長寿命、温度耐性が要求されます。RADOX®マルチコアケーブルは、高耐久性と高耐熱性を備えています。このケーブルは、コンパクトで軽量な高性能機器を構築するために、特別に開発されたものです。
ケーブルは、引張試験機での試験のほか、何百万回もの負荷サイクルをかけることで、充電ステーションでの連続使用に対する耐久性が確認されます。