HBMのデータ収集システムQuantumXは、危険な高電圧領域での計測を高い信頼性と安全性で行えることを証明するVDE認定を取得した2つの独立した計測モジュールを提供しています。
政府は、CO2や汚染物質の排出をさらに削減することを求めています。そのため、中長期的には自動車の動力源に化石燃料の使用をすることを停止する必要があります。したがって、パワートレイン(駆動系)に電気を使用することが、ますます重要になっています。これには、様々なソリューションが存在します:既存のパワートレインのハイブリッド化、バッテリ駆動の電気自動車、燃料電池、補助ユニットの電動化などです。同様に、水素ステーションやバッテリ充電設備においては、インフラストラクチャの拡張および確立が進められています。移動体用の電動パワートレインは着実に増えています!
しかし、パワートレインや補助ユニットの電動化や、高電圧バッテリ装置の採用に際しては、テストベンチやフィールドテストなどで、危険な高電圧での試験が必要になるため、安全性の確保が重要になります。QuantumX from HBM は VDE認定を取得 した2つの計測モジュールを提供しています。これは電動化システムの開発試験用、および設置用として、それぞれ独立して安全性が認定されています。