1. 次のステップでは、ひずみゲージをパッケージから取り出します。

2. 付属のロールから約20mmの長さのテフロンコードをはさみで切り取ります。 ピンセットでエナメル銅線のひずみゲージをつかみ、テフロンコードを円筒形ひずみゲージに挿入します。 準備したひずみゲージをきれいな面に置きます。
ボルト中心部にひずみゲージを設置
締め付け応力を計測するために、ひずみゲージをボルトに接着することは、一般的には困難です。しかし特別なひずみゲージを使用することにより、ボルトの軸方向荷重を計測する単純化されたソリューションがあります。
本文では、HBMのひずみゲージ 1-LB11-3/120ZW の設置方法と使用方法について説明します。このひずみゲージを、ボルトの中心に穿孔された穴に埋め込むことによりひずみ計測が可能になります。この応用例は、平らなひずみゲージを設置する従来の手法とは異なります。
設置手順
ビデオで完全なステップバイステップの設置手順をご覧ください。
2. RMS 1 (部品番号: 1-RMS1または1-RMS1-SPRAY)をスプレーして穴の内側を清掃後、空気で乾燥させます(圧縮空気も使用できます)。これは、すべての汚れ粒子、金属の破片および内壁の汚れを除去するために行います。清掃作業の後、穴の内側が乾いていることを確認してください。
1. 次のステップでは、ひずみゲージをパッケージから取り出します。

2. 付属のロールから約20mmの長さのテフロンコードをはさみで切り取ります。 ピンセットでエナメル銅線のひずみゲージをつかみ、テフロンコードを円筒形ひずみゲージに挿入します。 準備したひずみゲージをきれいな面に置きます。



1. 万力を使用してボルトを固定し、ゲージを接着します。

2. スポイトまたはピペットにEP70(注文番号:1-EP70)を入れます。 EP70は、取り扱いが簡単で、熱硬化性のエポキシ樹脂接着剤であり、円筒形のひずみゲージを使用する用途に特に適しています。 すべての設置手順で、気泡の発生を回避する必要があります。



3. 次のステップでは、あらかじめ用意されたボルトに注射器の接着剤を充填します。気泡を減少させるために、接着剤を挿入する前に注射器の先端を穴の底に置きます。穴を接着剤で満たしてから、接着剤を追加しながらゆっくり注射器を引き抜きます。

4. ボルトの表面にあふれた接着剤は、クリーニングパッドで清掃します。

5. ひずみゲージをネジの穴に挿入します。 挿入時にひずみゲージを圧縮しないように注意してください。 円筒形のひずみゲージとテフロンコードは、穴の底に置く必要があります。 接着剤内でひずみゲージをわずかに上下に動かして、気泡を排出します。

1. オーブン内で所定の時間、接着剤を硬化させます。接着剤の硬化時間は、 取扱説明書 にも記載されています。
| 温度 [°C/°F] | 硬化時間 |
| 60/140 | 3 時間 |
| Optional post-curing at 100/212 | 4 時間 |
2. 接着剤が硬化した後、穴から突き出ているテフロンコードをはさみで切ることができます。 残りのテフロンコードは内部に残ります。 これで、ボルト用ひずみゲージの設置は 次のステップに進みます。


法的免責事項:この技術情報は一般情報を提供するものです。その内容は改善のため頻繁に変更されます。HBMは説明の正確性および完全性について一切の責任を負いません。当社は、いつでも予告なしに機能や説明を変更する権利を留保します。