HBMの 参照用トルクセンサTN も、国際的な比較計測用に最適化されています。この場合、特に重要なのは、シャフト形状のモノリシック設計が比較計測に必要であることです。ただし、シャフトセンサは、ひずみゲージベースセンサの優れた特性を備えているため、「オープン」センサとしてのみ設計でき、密閉されていません。これにより、センサが相対湿度の変動に影響を受けないようにするという課題が生じます。これは、センサをラボからラボに移動する必要があるため、ラボが空調されていても必要になります。
参照用トルク変換器TNは、湿度への依存度が非常に低いため、「環境調整」を行う時間を非情に短くできます。これにより、特定の計測条件を満たしたうえで、移動時間を含むすべてのラボでのテスト時間の合計を短縮できます。