他にはどんな傾向があると思いますか?
[Thomas Kleckers]
以前から精度を上げる傾向があった。測定可能な範囲が拡大されてきました。例えば、4つのセンサの代わりに、50kNから5MNの間の力をカバーするために必要なセンサは2つだけです。さらに、時間のかかるテストスタンドの変更なしに、より多くのテストを実行することができ、より正確なプロセス監視の結果、不合格が少なくなりました。したがって、精度はそれ自体が目的ではなく、むしろユーザーにとって経済的な利点となっています。
さらに、顧客は発注プロセスや設計の面で柔軟性を求めています。力センサには、はんだ付け作業などの大掛かりな作業を必要とせず、適応性と動作性が求められます。また、近年のもう一つの発展は、幅広い環境条件に耐え、あらゆる場所で信頼性の高い測定結果を提供できる堅牢な力覚センサが求められていることです。これは湿度や大きな温度変化だけでなく、耐衝撃性や耐振動性も非常に重要になってきています。さらに、ユーザーの関心はますます小型化しています。しかし同時に、これらの小型トランスデューサの性能には高い要求が課せられています。全体的に、要求事項は増加しています。HBMでは、衝撃試験や振動試験に必要なすべての試験機器と、電磁適合性試験のための認定試験所を社内に完備しており、開発エンジニアが直接アクセスできるという利点があります。