正確で信頼性の高いデータ
光学式および電気式センサは、最適なデータを提供し、 EM および RF 、環境、または距離による干渉を最小限に抑えます。
鉄道分析、診断、保守、修理
予測ベースおよび現状ベースの監視は、安全性、コスト効率、スムーズで簡単な鉄道操作を保証するために重要です。車両またはインフラストラクチャの不具合を引き起こすような状態の悪化を避けるため、定期的な点検および鉄道の保守作業が必要です。
車両自体またはレール、オーバーヘッドライン、パンタグラフのいずれかの状態を把握し、最新のメンテナンスソリューションのための重要なデータと考察を提供する、非常に正確なウェイサイド測定および車載監視システム。限界値管理ベースのソリューションから、予防メンテナンス、処方的ソリューションまで、 HBKの物理的なセンサ、テスト、測定の世界は、シミュレーションおよびモデリングソフトウェアと分析のデジタル世界に接続されています。
信頼性の高い記録が、利用可能なデータの技術的および経済的な利点を実現するために重要になります。これは、投資、運用、および安全性の確保に関連します。したがって、信頼性の高い測定は基本的な前提条件です。
従来の診断またはモニタリングデータは、通常、ダウンタイムレポートまたは正確性のない測定データのみを提供します。通常、このようなデータには重大なバラツキがあり、安全な予測プロセスには使用できません。そのため、車両とインフラストラクチャ向けに専用の測定技術を装備することは不可欠です。
鉄道網の損傷のリスクを軽減し、時間、リソース、コストを節約するために、 HBK は TSI-SPOT® を介して車両およびインフラストラクチャの完全な測定および監視ソリューションを提供し、お客様が独自のソリューションを構築できるようにセンサおよびその他の要素技術を提供します。

光学式および電気式センサは、最適なデータを提供し、 EM および RF 、環境、または距離による干渉を最小限に抑えます。

予防的メンテナンスの計画と損傷予防により、時間、人的物理的資源、諸経費を節約できます。

モジュール式 DAQ システム SomatXR および QuantumX で「プラグアンドプレイ」を実現します。さまざまなセンサデータを簡単に統合して分析できます。
信頼性の高い記録が、利用可能なデータの技術的および経済的な利点を実現するために重要になります。これは、投資、運用、および安全性の確保に関連します。したがって、信頼性の高い測定は基本的な前提条件です。従来の診断またはモニタリングデータは、通常、ダウンタイムレポートまたは正確性のない測定データのみを提供します。通常、このようなデータには重大なバラツキがあり、安全な予測プロセスには使用できません。そのため、車両とインフラストラクチャ向けに専用の測定技術を装備することは不可欠です
TSI-SPOT® という用語は、光学式および電気式 センサ , データ収集システム(QuantumX および SomatXR)、データ分析とシミュレーション、および商用データとのリンクのためのソフトウェア ソリューションのエコシステムを備えた、HBKによる鉄道業界への技術提供を表しています。 これらのコンポーネントは、オープン インターフェイスと高い柔軟性により、独自のシステムの設計を容易にするだけでなく、ソリューションの重要な側面を満たすために最適で完全なシステムを使用することもできます。
TSI-SPOT® (相互運用性のための技術仕様) によるアプローチは、沿線および車内の測定において、車両およびインフラストラクチャの革新的なメンテナンスとシステム全体の円滑な運用を保証します。
鉄道網の損傷のリスクを軽減し、時間、リソース、コストを節約するために、 HBK は TSI-SPOT® を介して車両およびインフラストラクチャの完全な測定および監視ソリューションを提供し、お客様が独自のソリューションを構築できるようにセンサおよびその他の要素技術を提供します。

詳細に関するご質問は、ぜひお問い合わせください。お客様の目的に最適な製品を紹介します。
HBK は、ウェイサイド鉄道レール測定およびモニタリング・システムに使用可能な幅広い測定ソリューションを提供しています:
お客様の要件に最適なテクノロジーを自由に選択できます。HBKは、電気式および 光ファイバ式ひずみゲージ または、両方を組み合わせたハイブリッドシステムを使用できます。ひずみおよび圧電素子ベースの測定原理を技術的な基礎としています。
HBK製品は、多くの主要なウェイサイドモニタリングシステムおよび HBK Argos ® ウェイサイド車両測定ソリューションラインの主要コンポーネントです。
さまざまなシステムを提供する Argos® WTMS は、垂直方向の静的および動的な力だけでなく、水平方向および縦方向の力も評価し、運用中のダイナミック動作と非常に正確にホイール形状も評価します。
Argos® ウェイサイド鉄道監視および測定システムは、インフラストラクチャ管理者および鉄道会社に、次のような機能を提供することで、運転中の最高レベルの安全性と効率性を提供します:
Argos® WTMSについての詳細はこちら

拡大する鉄道輸送業界の効率性要求の高まりに伴い、車両の損傷を引き起こすような状態になる前に、鉄道レールのメンテナンスを優先的に実施することが課題となっています。
HBKは、業界が鉄道レールおよびオーバーヘッドラインのメンテナンス計画を最適化できる最先端のテクノロジを提供します。HBK システムのソリューションとコンポーネントは、完全に自動化された自律的なレール状態監視システムを提供します。これは、次のような完全な設定です:
お客様が問題箇所を特定し、問題の重大度を評価できるようにすることで、予防的メンテナンス計画を実施できるようにします。
列車を効率的に運転するには、パンタグラフと架線との接触が適切である必要があります。鉄道ネットワークの架線が損傷する危険性を低減するため、オーバーヘッド接点ラインの状態を車両台車に沿った位置と組み合わせて継続的に監視することが必須です。
HBKの光ファイバ測定ソリューションを使用すると、パンタグラフの特性評価と認定、オーバーヘッド電力線の状態の評価、および拡張可能な全体的なソリューションでのマップベースの位置分析による完全な設定の一部としての線接触力の制御を行うことができます。
パンタグラフのモニタリングについての詳細はこちら

詳細に関するご質問は、ぜひお問い合わせください。 担当者が、お客様に最適な製品をご紹介します。
車両のメンテナンス作業または修理の必要性を判断する、車両信号の車載測定:TSI-SPOT® を介してセンサから送信される列車データにより、故障や事故を回避しながら、タイムリィーに保守作業を計画・実行することができます。
HBKの車載鉄道監視ソリューションは、車両の健全性検証と認証のためのモバイルテストにも使用できます。ラボおよび鉄道上での徹底した機械的テストには、次の認証項目が含まれます:
鉄道試験についての詳細はこちら
信頼性の高い測定データは、確信を持って意思決定を行うための鍵となります。また、新世代の技術と組み合わせることで、車両とインフラストラクチャの間でトラブルのないコスト効率の高い相互作用を実現することを目指しています。
HBK – Hottinger Bruel & Kjær は、高精度測定データの専門家として、物理ドメインと仮想ドメイン間のギャップを埋めます。優れた予見と高品質の確定レポートは、正確で安定したデータを新技術に統合することによってのみ作成できます。モデルやデジタルマッピングを単純にカウントするだけでは十分ではありません。正確なデータは、すべての記述項目を確認します。
すべての評価データとプロセスデータは お客様のニーズに合わせて調整可能で、お客様がメンテナンス作業のためにすぐにその情報を使用できるように処理できます。
すべての関係者に利益をもたらす状況 が生じます。鉄道事業はより魅力的で安価になり、鉄道のお客様は、時間厳守の運航と快適で安全な列車の恩恵を受けることができます。住民は騒音の削減に満足しており、鉄道会社は整備作業の微調整とインフラや車両の可用性の向上によりコストを削減します。
HBKの catmanソフトウェアに加えて、catmanソフトウェアの信頼性と保守性を確保するReliaSoft社のソフトウェアソリューション、信頼性と耐久性をサポートする nCode 社の製品も提供できます。