힘 교정: 2.5N부터 5MN까지

HBM 교정 실험실은 힘 센서를 교정할 때 다음과 같은 많은 장점을 제공합니다.

  • 2.5 N ~ 5 MN 범위의 인장 및 압축력 교정 (매우 넓은 범위) : HBM은 이 서비스를 제공할 수있는 전 세계 유일의 사설 교정 실험실을 유지하고 있습니다.
  • 전체 측정 체인 (타사 제품 포함)의 교정 (추가 비용없음)
  • 힘 센서, 힘 센서 및 힘 측정 체인의 교정에 대한 수십 년의 경험 (1977년부터)
  • 산업용 센서의 비용 효율적인 교정에서 전송 표준까지 가장 높은 요구 사항 충족

Traceable

  • ISO 17025 인증서
  • 독일 국립 도량형 연구소에서 직접 추적 가능 (PTB)
  • •정기적으로 독립적인 전문가에 의한 교정 실험실 평가

측정 불확도를 최소화하고 국가 표준에 따라 직접 추적 할 수 있는 교정 인증서를 제공합니다.

Precise

  • 최소한의 측정 불확도를 가진 교정 기계 (비주립 교정 실험실에서)
  • 사하중 기계 (센서는 지구 중력장의 무게로 로드됨) 최대 240kN, 사설 교정 실험실에 적합
  • 압축 하중의 경우 최대 0.005 % 또는 인장 하중의 경우 0.008 %의 기계 정확도
  • 인장 및 압축 하중에 대해 최대 5MN의 역량

데이터 시트 사양 대신 실제 트랜스듀서 특성을 사용하여 측정 불확실성 평가를 최적화합니다.

Individual

다양한 교정 표준 선택 :

  • ISO 376
  • DAkkS-DKD-R 3-3
  • 작업 표준 교정

측정 체인 또는 센서? 가장 높은 요구 사항을 충족하는 ISO 376 또는 DAkkS-DKD-R 3-3? 선택에 대한 컨설팅을 제공합니다.

HBM Force Calibration Services

  • ISO 376
  • DAkkS-DKD-R 3-3
  • Working standard calibration

Go to the accreditation certificate

 


선택 가이드 : 요구 사항에 적합한 교정

If you want to know everything about your sensor: 

The sensor is measured in three varying mounting positions. That means: The sensor is rotated by 120° in the machine in each case - i.e. the force transducer needs to be mounted and dismounted three times.

The following characteristics are obtained from ISO 376 calibration and specified in the calibration certificate: 

  • Exact output signal for each calibration step
  • Hysteresis values for each calibration step
  • Repeatability and reproducibility for one and for varying mounting positions for each calibration step
  • Creep behavior
  • Return to zero
  • Interpolation error (potential deviation of the measured value from the least squares approximation).

Moreover, the calibration certificate specifies measurement uncertainty as per ISO 376, i.e. for ascending as well as ascending and descending force series.

HBM provides additional information such as measurement uncertainty including the effect of hysteresis as a special service at no additional cost. This goes beyond the requirements of the standard. 

This calibration provides guaranteed proof that your force sensor is traceable measuring equipment (as per ISO 9001).

Best price-to-performance ratio with guaranteed traceability

Calibration per DAkkS-DKD-R 3-3 requires measurement in one mounting position only (as opposed to ISO 376). The following sensor characteristics are obtained from this calibration and specified in the calibration certificate: 

  • Exact output signal for each calibration step
  • Hysteresis values (reversibility error) for each calibration step
  • Return to zero
  • Linearity error (potential deviation of the measured value from the linear approximation).

Furthermore, the calibration certificate specifies the measurement uncertainty. The required repeatability and reproducibility data are based on statistical values resulting from calibrations of the same type. Besides HBM products, the database comprises many third-party sensors. 

This calibration provides guaranteed proof that your force sensor is traceable measuring equipment (as per ISO 9001). 

Conformity assessment: Should a force sensor be outside the specifications of the data sheet, HBM will point out this fact.

HBM offers working standard calibration with individually selectable load steps. 

The following sensor characteristics are obtained from this calibration and specified in the calibration certificate: 

  • Exact output signal for each calibration step
  • Hysteresis values (reversibility error)
  • Linearity error (potential deviation of the measured value from the linear approximation).

Our recommendation: We recommend calibration per DAkkS-DKD-R 3-3, which, at identical cost, provides you with more information about your force sensor than the working standard calibration. We will be happy to advise you. 


200 N 힘 교정 장비

  • 2.5 N - 200 N
    DAkkS 및 작업 표준 교정용

가능한 최상의 불확실성 :

  • 압축력 : 2.5 N-200 N ± 측정 값의 0.005 %
  • 인장력 : 2.5 N-200 N ± 측정 값의 0.008 %

Steps: 2.5; 5; 7.5; 10; 12.5; 15; 17.5; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50; 60; 70; 80; 90; 100; 120; 140; 160; 180;200 N.

2.5 kN 힘 교정

50 N - 2.5 kN
DAkkS 및 작업 표준 교정용.

가능한 최상의 불확실성 :

  • 압축력 : 0.5kN-25kN ± 측정 값의 0.005 %
  • 인장력 : 0.5kN-25kN : 측정 값의 ± 0.008 %

Steps: 50; 100; 150; 200; 250; 300; 350; 400; 450; 500; 600; 700; 800; 900 N; 1; 1.2; 1.4; 1.6; 1.8; 2; 2.5 kN

25 kN 힘 교정 장비

0.5 kN - 25 kN
DAkkS 및 작업 표준 교정용.

가능한 최상의 불확실성:

  • 압축력 : 0.5kN-25kN ± 측정 값의 0.005 %
  • 인장력 : 0.5kN-25kN : 측정 값의 ± 0.008 %

Steps: 0.5; 1; 1.5; 2; 2.5; 3; 3.5; 4; 4.5; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 25 kN

240 kN 힘 교정 장비

5 kN - 240 kN
DAkkS 및 작업 표준 교정용.

가능한 최상의 불확실성:

  • 압축 및 인장력 : 5kN-240kN 측정 값의 ± 0.01 %

Steps: 5; 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60; 70; 80; 90; 100; 110; 120; 140; 160; 180; 200; 220; 240 kN

1 MN 힘 교정 장비

50 kN - 1 MN
DAkkS 및 작업 표준 교정용.

가능한 최상의 불확실성 :

  • 압축력 : 50kN-1MN 측정 값의 ± 0.01 %
  • 인장력 : 50kN-600kN : 측정 값의 ± 0.02 %

Steps: 50; 100;150; 200; 250; 300; 400; 500; 600; 700; 800 kN; 1 MN

5 MN 힘 교정 장비

100 kN - 5 MN
DAkkS 및 작업 표준 교정용.

가능한 최상의 불확실성 :

  • 압축 및 인장력 : 100kN-5MN ± 측정 값의 0.02 %

Steps: from 100 kN up to 5 MN (in steps of 25 kN)

샘플 교정 인증서

교정 인증서가 필요하신가요? HBM 교정 실험실에서 다루는 모든 측정 수량에 대한 샘플 교정 인증서는 PDF 파일로 다운로드할 수 있습니다.

 

Go to downloads