민감도에 대한 온도 영향

민감도에 영향을 주는 온도는, 공칭 토크 및 민감도에 관련되어 측정된 온도에서 10K 변화에 따른, 실제 출력 신호의 차이 입니다.
명시된 값은 공칭 온도 범위에서 발생하는 최대 값입니다.

민감도에 영향을 주는 온도는(이는 또한 민감도의 온도 계수라 불림), 트랜스두서에 부하가 걸려, 출력 신호에 온도 영향의 측정값입니다. 이 값을 측정 할 때, 출력 신호는 개별 온도에서 초기 토크 신호를 감함으로써 정정 되어야만 합니다. 온도가 변하지 않는 상태가 되어야만 합니다.

주요한 온도는트랜스두서 온도입니다. HBM이 정의한 정적인 온도 상태는 15분 동안 최대 온도 변화가 0.1K를 넘지 않는 것입니다. 편차의 합은 개별 토크에 적용된 출력 신호의 실제 범위의 백분율로 주어 집니다(공칭 토크로 부하가 주어 질 때, 이것이 민감도입니다).

민감도에 대한 온도 영향은 특성 커브 (그림2 참조)의 기울기를 변하게 합니다. 이는 트랜스두서transducer가 기본 온도에서 심하게 달라진 온도에서 동작할 때에 매우 중요합니다. 부분적인 부하 범위에 대해, 그러나, 결과적으로 편차가 실제 출력 신호 범위의 백분율로서 나오기 때문에, 이는 그리 영향을 주지 않습니다.
일반적으로 민감도에 영향을 주는 온도 및 제로 포인트에 영향을 주는 온도 (TK0)는 서로 겹친다는 것을 기억 하시요.

사례:

1 kN⋅m 공칭 토크를 가진 토크 트랜스두서를 고려 하고, 민감도에 영향을 주는 온도가 TKC ≤ 0.1 %, 기준 온도를 23 °C로, +10 °C 에서 +60 °C까지의 공칭 온도로 명시 합니다.

트랜스두서가 33 °C (또는13 °C)에서 작동 한다면, 온도 변화로 인한 온도 편차는 아마는 합이 0.1 %가 됩니다.

1 kN⋅m (공칭 토크)의 토크에 대해, 1 N⋅m로 보여지는 값에서, 이는 합이 편차가 됩니다. 200 N⋅m의 토크에 대해, 그러나, 편차는 합이 단지 0.2 N⋅m 이 되며, 왜냐하면, TKC는, 실제 출력 신호 범위를 기준으로, 언제나 백분율로 나타내는 편차이기 때문입니다. 이는 민감도가 직선의 기울기의 측정값을 기준으로 한다는 사실 때문입니다. 43 °C (공칭 온도에서 20 K 편차)에서 같은 트랜스두서를 사용함은 최악의 경우 최대 편차가 최대 0.2 %의 결과를 만듭니다. 이는 3 °C에서의 사용하는 것에 적용 되지는 않는데, 이는 온도가 공칭 온도 범위 안에 있지 않기 때문입니다.

제로 신호 상의 온도 영향!

공칭 민감도에 관련된 부하가 걸리지 않은 트랜스두서의 출력 신호에서, 제로 신호 상의 온도 영향은, 온도에서 10-K 변화로 인한, 그 차이 입니다. 명시된 값은 공칭 온도 범위에서 발생하는 최대값입니다.

제로 신호상의 온도 영향(이는 또한 제로 신호의 온도 계수라고도 불림)은 정적인 온도 상태의 재 설정 이후에, 제로 토크에서, 부하가 걸리지 않은 트랜스두서의 실제 출력 신호에서 온도 변화 10–K로 인한 변화를 측정 함으로서 결정 됩니다. 주요한 것은 트랜스두서 온도입니다. HBM 이 정의한 정적인 온도 상태는 분 동안 최대 온도 변화가 0.1K를 넘지 않는 것입니다.

그림. 2: 민감도에 대한 온도 영향 TKC 및 제로 포인트에 대한 온도 영향 TK0.

제로 신호에 대한 온도 영향은 특정 곡선(그림2 참조)에서 평행한 이동을 유발 합니다. 이는 트랜스두서가 기본 온도에서 심하게 달라진 온도에서 동작할 때에 매우 중요합니다. 작동 온도에서 테어링(taring) 또는 제로 밸런싱으로, 제로 신호에 대한 온도 영향 때문에 발생한 측정 에러는 제거 될 수 있습니다.

일반적으로 제로 포인트에 대한 온도 영향과 민감도에 대한 온도 영향 (TKc)은 서로 겹친다는 것을 기억 하시요.

사례:

1 kN⋅m 공칭 토크를 가진 토크 트랜스두서를 고려 하고, 제로 신호에 영향을 주는 온도가 TK0 ≤ 0.05 %, 기준 온도를 23 °C로, +10 °C 에서 +60 °C까지의 공칭 온도로 명시 합니다.

트랜스두서가 33 °C (또는13 °C)에서 작동 한다면, 제로 신호 편차는 아마는 합이 공칭 민감도의 0.05 %가 됩니다. 이는 표시 되는 값 0.5 N⋅m에서의 편차에 상응 하는 것입니다. 이 편차는 트랜스두서에 부하가 걸리는 토크와는 무관합니다. 43 °C에서 트랜스두서를 사용하는 것은 최악의 경우 최대 편차가 최대 0.1%가 되는 결과를 만들 수 있습니다.
이는 3 °C에서 사용하는 것에 적용 되지는 않는데, 이는 온도가 공칭 온도 범위 안에 있지 않기 때문입니다.


1:1 문의 이곳을 클릭하셔서 요청사항을 작성해 주세요