허용 가능한 진동 대역폭

허용 가능한 진동 대역폭은 사인 곡선으로 변하는 토크의 진동 진폭입니다. 이렇게 변하는 토크는 10⋅106 진동 사이클로 영향을 받고 도량형 특성에서 명확한 변화에 영향을 주지 않습니다.

진폭은 최대 피크 값으로 명시되며, 이는, 최대 및 최소 토크의 차이입니다 (그림. 7 참조)

또한 허용 가능한 진동 대역폭은, 발생하는 토크에 대한 상부 한계를 정의할 필요가 또한 있습니다. 이러한 상부 한계는 일반적으로, 공칭 토크(음 과 양의 방향 모두에서)와 일치합니다. 이와 다른 값은 명백히 스펙에서 공언 되어야 합니다.

이 개념은 표준 DIN 50100에서 채택 되어 왔으며, 이는 재료 시험 내에서, 연속 진동 시험(피로 시험)을 다루며, 기계적 스트레스를 토크로 전환 해 왔습니다.

피로 강도에 대한 측정 요소는 진동 사이클의 숫자뿐 입니다. 기계적 주파수는 기계적 프로세스에 관련된 주파수 범위 내에서 그리 중요하지 않습니다. DIN 50100에 따라, 개별적인 부하 걸린 상태에서, 주어진 부하가 걸린 상태에서 10⋅106 부하 사이클을 이겨 낸다면, 기계 컴포넌트가 피로에 영향이 없는 강철 재료의 경우에, 이는 아주 근사한 값으로 추정 할 수 있습니다.

진동 부하 걸기의 경우에서 토크에 대한 상부 한계는 평균 진동 부하에 관련한 분명한 정보를 대신 합니다. 음 및 양 한계에 의해 정의된 범위 내에서, 펄스 형태의 토크 및 교차 형태의 토크 둘 다 허용 가능 합니다 (그림 7 참조)

그림. 7: 진동 대역폭과 연관되어 사용되는 용어

----------

*) 참조 바람: also: H.-J. Bargel, G. Schulze: Werkstoffkunde (재료 공학), VDI-Verlag GmbH, Düsseldorf, 독일, 1988년.


1:1 문의 이곳을 클릭하셔서 요청사항을 작성해 주세요