축 방향 한계 힘

축 방향 한계 힘은 최대 허용 가능한 종적 방향의 힘인데 (또는 축 방향 힘), 그림 8에서 보면 Fa로 나타냅니다. 축 방향 한계 힘이 초과 되면, 측정을 하는 트랜스두서의 기능은 영구적으로 손상이 될 수 있습니다.

HBM 토크 트랜스두서HBM torque transducers 에서 축 방향 한계 힘은 서비스 범위로 상부 한계를 정합니다. 축 방향 힘이 축 방향 한계 힘을 초과 하지 않으면, 토크 트랜스두서는 측정에 사용 할 수 있습니다. 그러나, 측정 신호에 약간의 영향이 있을 수 있습니다. 이러한 영향에 대한 상부 한계는 스펙에서 따로 통지 됩니다.

또 다른 불규칙한 스트레스가 발생 한다면(예를 들어, 휨 모멘트, 측면 방향 힘, 또는 공칭 토크를 초과하는 것 같은), 허용 가능한 축 방향 힘은 명시된 축 방향 한계 힘보다 더 작게 됩니다. 만약 예를 들어 휨 한계 모멘트 및 측면 방향 한계 힘이 둘 다 30%로 발생한다면, 오직 축 방향 한계 힘의 40% 만이, 공칭 토크가 초과 하지 않는 경우에, 허용 됩니다. 만약 잔류 부하가 지속적인 진동 부하로 발생한다면, 개별적 허용 가능한 진동 대역폭은 개별 한계 부하와 다를 수 있습니다.

측면 방향 한계 힘

측면 방향 한계 힘은 최대 허용 가능한 측면 방향의 힘인데 (반지름 방향 힘의 경우), 그림 8에서 보면 Fr로 나타냅니다. 측면 방향 한계 힘이 초과 되면, 측정을 하는 트랜스두서의 기능은 영구적으로 손상이 될 수 있습니다.

HBM 토크 트랜스두서에서 측면 방향 한계 힘은 서비스 범위로 상부 한계를 정합니다. 측면 방향 힘이 측면 방향 한계 힘을 초과 하지 않으면, 토크 트랜스두서는 측정에 사용 할 수 있습니다. 그러나, 측정 신호에 약간의 영향이 있을 수 있습니다. 이러한 영향에 대한 상부 한계는 스펙에서 따로 통지 됩니다.

또 다른 불규칙한 스트레스가 발생 한다면(예를 들어, 축 방향 힘, 휨 모멘트 또는 공칭 토크를 초과하는 것과 같은), 허용 가능한 측면 방향 힘은 명시된 축 방향 한계 힘보다 더 작게 됩니다. 그렇지 않으면 한계 값은 줄어 들어야만 합니다. 만약 예를 들어 휨 한계 모멘트 및 축 방향 한계 힘이 둘 다 30%로 발생한다면, 오직 축 방향 한계 힘의 40% 만이, 공칭 토크가 초과 하지 않는 경우에, 허용 됩니다. 만약 잔류 부하가 지속적인 진동 부하로 발생한다면, 개별적 허용 가능한 진동 대역폭은 개별 한계 부하와 다를 수 있습니다.

휨 한계 모멘트

휨 한계 모멘트는 최대 허용 가능한 휨 모멘트인데, 그림 8에서 보면 Mb로 나타냅니다. 휨 한계 모멘트가 초과 되면, 측정을 하는 트랜스두서의 기능은 영구적으로 손상이 될 수 있습니다.

HBM 토크 트랜스두서에서한계 모멘트는 서비스 범위로 상부 한계를 정합니다. 휨 모멘트가 휨 한계 모멘트를 초과 하지 않으면, 토크 트랜스두서는 측정에 사용 할 수 있습니다. 그러나, 측정 신호에 약간의 영향이 있을 수 있습니다. 이러한 영향에 대한 상부 한계는 스펙에서 따로 통지 됩니다.

또 다른 불규칙한 스트레스가 발생 한다면(예를 들어, 측면 방향 힘, 또는 공칭 토크를 초과하는 것과 같은), 허용 가능한 휨 모멘트는 명시된 축 방향 한계 힘보다 더 작게 됩니다. 그렇지 않으면 한계 값은 줄어 들어야만 합니다. 만약 예를 들어 축 방향 한계 힘 및 측면 방향 한계 힘이 둘 다 30%로 발생한다면, 오직 휨 한계 모멘트의 40% 만이, 공칭 토크가 초과 하지 않는 경우에, 허용 됩니다. 만약 잔류 부하가 지속적인 진동 부하로 발생한다면, 개별적 허용 가능한 진동 대역폭은 개별 한계 부하와 다를 수 있습니다.

그림. 8: 잔류 부하- 축 힘 Fa, 측면 힘Fr, 휨 모멘트Mb


1:1 문의 이곳을 클릭하셔서 요청사항을 작성해 주세요