기존 부품을 센서로 변경하기
힘, 부하, 압력 또는 토크 측정이 필요한 많은 분야에서 공간의 문제나, 기존 구조를 많은 비용을 투자해 수정한 경우 표준 기성품 센서를 설치하지 못할 수 있습니다. 이 백서는 스트레인 게이지를 사용해 기존 하중을 전달하는 부품이나 지지대를 센서로 변경하는 가장 효과적인 방법을 설명합니다.
스트레인 게이지
여러 분야에 적합한 다양한 스트레인 게이지가 있습니다. 단일 선형 스트레인 게이지는 여러 가지 방법으로 사용할 수 있는 쿼터 브리지라고합니다. T-rosette 유형에는 두 개의 측정 그리드가 있습니다. 즉, 각 그리드가 서로 90 ° 오프셋되어 배열되어 동일한 스트레인 게이지 백킹에 대한 축 변형률과 포아송 효과를 측정할 수있는 ½ 브리지라고합니다. 이 기술은 굽힘 / 전단 빔, 기둥 유형 또는 토크 측정에 사용할 수 있습니다.
응용 분야
스트레인 게이지에는 많은 응용 분야에서 사용되고 있습니다. 어떠한 측정이냐에 따라 서로 다른 스트레인 게이지 패턴을 사용할 수 있습니다. 몇 가지 사례가 그림 1에 나와 있습니다. 의료 분야에서 스트레인 게이지는 압력, 의료 로봇의 토크와 힘과 같은 주입 펌프의 폐색을 감지하는데 사용됩니다. 특히 힘은 수백 번의 오토 클레이브 사이클에서 게이지나 센서사 필요할 수 있는 의료기기에서 발생되는 것을 의미합니다.

농기구가 "더 스마트해짐에 따라"스트레인 게이지 센서는 파종기용 다운 포스 센서 및 자율 트랙터용 토크와 같은 다양한 분야에 사용됩니다. 크레인 및 오프 하이웨이 차량의 경우 전복 또는 전복 보호 등 확실하게 안전을 고려해야합니다. 오늘날의 산업용 로봇은 모든 제조 분야에서 활용되고 있으며 정밀한 힘 피드백 루프를 위한 센서가 꼭 필요합니다. 이 모든 것은 기계적 변화를 측정할 수 있는 센서와 가장 정확한 측정을 위해 센서 사이의 조정이 필요합니다.
웨비나 다시 보기
힘, 하중, 압력 또는 토크 측정이 필요한 많은 애플리케이션에서 공간 고려나 기존 구조 수정의 비용문제로 기성품 센서를 설치할 수 없을 수도 있습니다. 이 웨비나는 센서를 설계하거나 기존 하중 지지 부품을 활용하여 이를 센서로 바꾸는 가장 효과적인 방법을 살펴봅니다.