HBM의 전기 구동계 테스트 솔루션은 효율성 매핑을 10배 더 빠르게 하기 위해 소위 “사이클 감지” 기술을 사용합니다. 개별 설정점에 대한 측정 시간을 0.5초에서 1초 범위로 단축함으로써 다차원 효율성 맵의 생산을 몇 주에서 며칠 또는 몇 시간으로 줄일 수 있습니다. raw 데이터는 언제든지 사용할 수 있으므로 엔지니어는 문제가 발생할 경우 테스트 시리즈를 다시 실행할 필요 없이 이전 테스트를 참조할 수 있습니다.
여기서 또 다른 중요한 요소가 작용합니다. 바로 정확도입니다. 전력 손실 또는 효율과 같은 파생 값에 대한 합리적인 측정 불확실성을 달성하려면 가장 정확한 전력 분석기와 가장 정확한 센서만으로 충분합니다. 정격 전력이 500kW 입력이고 출력이 475kW 인 인버터를 고려하십시오. 이는 25kW의 손실과 같습니다. 측정 체인 오차가 1% 인 경우 측정 값은 +/- 5kW 입력, +/- 4.75kW 출력이며 +/-9.75kW의 에너지 손실에 대한 누적 측정 불확실성을 제공합니다. 39% 의 누적 측정 불확도는 만족스럽지 않습니다. 그러나 측정 체인 오차가 0.1%인 경우 전력 손실에 대한 누적 측정 불확도는 3.9% 입니다. 분명히 장비가 정확할수록 테스트 결과는 더 신뢰할 수 있으며 모터 교정에 대한 통찰력은 더 의미가 있습니다.
HBM의 고정밀 전력 분석기 는 전압, 전류, 토크/속도 측정을 위한 다양한 센서로 보완되며, 동급 최고의 정확도 등급과 최고의 안전 표준을 갖추고 있습니다. 이 제품은 e-drive 테스트 시스템에 대한 인증을 받았으며 통합 솔루션을 위해 GENESIS HighSpeed 하드웨어와 완벽하게 조화를 이룹니다.
이러한 데이터를 지속적이고 안정적으로 캡처, 저장, 상호 연관, 처리 및 시각화하는 HBM과 같은 테스트 솔루션은 빠르고 유효하며 감사 가능한 테스트를 진행하는데 필수적입니다. HBM는 맞춤형 교육을 통해 신속한 온보딩 프로세스를 보장합니다. 맞춤형 교육이 필요하시면 HBM 웹 사이트나 이메을 통해 신청해 주시기 바랍니다. 전문 엔지니어들이 HBM 전기 모터 테스트 솔루션에 대한 지식 이전, 시스템 통합 지원 및 기타 서비스를 지원합니다.