Rainpower는 HBK 장비를 사용하여 수력 발전소 워터 터빈의 정확한 동적 측정을 위한 특별한 Flight Recorder 툴을 개발했습니다.
배경
Rainpower는 수력 발전 개발을 위한 전문 엔지니어링 서비스를 제공합니다. 노르웨이 트론헤임에 본사를 둔 이 회사의 터빈 연구소는 1985년부터 새로운 터빈을 테스트하고 개발하는데 중추적인 역할을 해 왔습니다. 중국 양쯔강의 Three Gorges Dam 프로젝트와 같이 세계에서 가장 크고 가장 권위있는 프로젝트에 참여해 왔습니다.
과정

워터 터빈의 러너 블레이드(runner blade)는 아주 중요합니다. 수압이나 물 속도가 높아 측정이 어려울 수 있어, 제품 사양이 블레이드의 성능과 일치하는지 확인이 필요합니다.
이 문제를 해결하기 위해 Rainpower는 새로운 측정 툴을 개발했습니다. 모든 작동 모드에서 러너 블레이드의 동적 응력을 정확하게 측정하기 위한 Flight Recorder가 그것입니다. HBK는 데이터 수집 시스템 (DAQ)에 대한 솔루션을 단계별로 지정할 수 있게 컨설팅을 진행했습니다.
Flight Recorder는 배터리로 작동되는 시스템으로 모든 데이터가 로컬 시스템에 저장되므로 수중 데이터 전송 시스템이 필요하지 않습니다. 이런 데이터는 터빈 블레이드의 변형, 다른 장소 러너(runner)에서 압력 분포, 다른 위치에서 진동 및 러너 표면의 온도를 측정하는데 사용됩니다. 또한 데이터 시뮬레이션과 수치 분석을 교정할 수 있습니다. 따라서 데이터는 아주 중요합니다.
고객의 맞춤형 컨설팅
이 프로젝트에서 HBK의 QuantumX 장치를 사용하여 플래시 메모리가 있는 CX22 산업용 컴퓨터/데이터 레코더로 데이터를 수집했습니다. catman 소프트웨어와 함께 실행되는 이 시스템은 맞춤형 프레이밍 시스템에 장착되었으며 방수 해저 커넥터가 있는 방수 하우징 내부에 배치되었습니다.
QuantumX 데이터 수집 시스템 (DAQ)은 다양한 물리적 수량과 안정적인 데이터 수집을 위한 완벽한 툴입니다. 유연하고 신뢰할 수 있으며 사용하기 쉬운 시스템은 작고 휴대성이 뛰어나며, 설계 요구 사항을 정확하게 충족합니다.
테스트 전에 HBM 스트레인 게이지는 사전 정의된 스팟의 러너 블레이드에 적용되고 다른 트랜스듀서는 적절한 위치에 장착됩니다. 그런 다음 모든 트랜스듀서가 방수 케이블로 플라이트 레코더에 연결되고 장치가 러너의 허브에 설치됩니다. 터빈에 물을 채우기 전에 레코더가 켜지고 catman 프로그램이 데이터 수집을 시작합니다. 그런 다음 레코더는 터빈을 채우는 동안 다양한 작동 모드, 셧다운 후 그리고 터빈 탈수가 시작될 때 데이터를 수집합니다. 시스템이 비어 있으면 러너를 검사하고 Flight Recorder의 모든 데이터를 노트북으로 전송할 수 있습니다. 또한 수집된 데이터를 간략하게 확인할 수 있습니다. 사무실로 돌아가면 고급 알고리즘으로 측정 데이터를 편리하게 분석할 수 있습니다.
Rainpower는 다양한 전력 범위에서의 시작, 정지 및 작동 횟수와 같은 파라미터가 러너의 수명에 어떤 영향을 미칠 수 있는지에 대한 정확하고 중요한 정보를 고객에게 제공할 수 있습니다.
“테스트에 전념하는 회사로서 이 프로젝트에 적합한 장비를 선택해야 했습니다. 따라서 시장 검토 후 HBM 제품을 선택했습니다. HBM은 스트레인 게이지 시장에서 탁월한 서비스와 지식을 제공했으며, 우리에게 중요한 컨설팅을 제공할 수 있었습니다.”
매니저, Kjell Sivertsen은 실험실 기술, 장비, 레인파워 AS, 터빈 연구소, 트론헤임에 대해 설명합니다.


결과
이러한 성공을 증명하는 Flight Recorder의 개발과 함께, Rainpower는 올해 말 노르웨이와 스웨덴에서 3~4 회 이상 테스트하기 원했습니다.
재생 가능 에너지원이 전 세계 에너지 공급에서 점점 더 중요해 지고 있기 때문에, HBK는 이 프로젝트에 기쁘게 참여했습니다. 또한 Rainpower가 새로운 터빈 개발에 더 중점을 두면서 HBK는 앞으로도 이러한 관계를 지속할 수 있기를 기대하고 있습니다.
Rainpower 소개
Rainpower는 수력 발전 장비를 개발, 설계, 제조 및 판매하는 노르웨이 회사입니다. Rainpower는 수력 발전 산업에서 165년 이상의 경험을 보유하고 있습니다. HBK의 장비와 경험을 통해 다양한 물리적 수량과 데이터 수집 문제를 해결할 수 있었습니다.