라인 끝 테스트 스탠드는 매우 엄격한 신뢰성 요구 사항 또는 기어 박스, 시트 조정기, 제동 시스템 또는 전체 터빈 및 (전기) 모터와 같은 복잡한 장치를 충족해야하는 구성 요소의 테스트 및 품질 검사에 필수적인 역할을 합니다. 정확한 측정 데이터 수집, 평가 및 저장은 구성 요소가 요구 사항을 충족하는지 확인하기 위해 품질 목적에 필수적입니다. 이를 위해 테스트 벤치에는 적합한 센서와 산업용 측정 앰프 시스템이 장착되어 있어야 합니다. HBK는 필요한 센서와 앰프뿐만 아니라 매칭 소프트웨어도 제공합니다.
견고한 토크, 힘, 압력 및 변위 센서는 테스트 주기 동안 모든 주요 파라미터를 기록합니다. ClipX 및 PMX 측정 시스템은 테스트 사이클을 즉시 중지하는 온라인 모니터링 시스템을 설정하는 데 사용할 수 있으므로 심각한 고장 발생 시 손상을 방지할 수 있습니다. 내부 측정 데이터 전처리를 통해 모든 진단 데이터를 시스템 제어 장치로 동시에 전송하고, 모든 측정 데이터를 품질 데이터 수집 시스템으로 동시에 전송할 수 있습니다. 이러한 방식으로 포괄적인 구성 요소 검사를 보장하기 위해 모든 것이 명확하게 문서화됩니다.