과제
테스트에 익숙하지 않은 사람은 테스트 크기와 범위가 광범위하면 놀랄 수 있습니다. 대부분 비즈니스에 속하는 모든 것은 어떤 형태의 테스트를 통해 품질 관리를 거쳤을 것입니다. 요즘은 의자가 며칠 사용 후 부러지거나, 물리적 스트레스에 때문에 차량 부품이 손상되거나, 파이프가 액체 내부 압력을 견딜 수 없어 터지는 일을 상상하기 어렵습니다. 이런 일이 일어나지 않는다는 보장은 재료와 부품에 수행된 수많은 테스트 때문입니다. 그리고 이러한 테스트 및 제어는 Hoytom에서 제조한 기계와 같은 기계로 수행되며 신뢰할 수 있고 정확한 결과를 보장하기 위해 최고 품질의 장비를 사용합니다. 이 모든 것은 수익성, 리드 타임과 기계 사용자가 설정한 기타 요구 사항에 따라 진행됩니다.
솔루션
Hoytom은 항상 기계에 최고 품질의 로드셀을 요구해 왔습니다. 이를 위해 완벽한 데이터를 바탕으로 분석하고 테스트합니다. 기계에 HBK 로드셀을 장착하는 것은 이 분야에서 최고의 표준을 제공하는 방법이며, 이를 통해 기계를 3년 보증으로 판매할 수 있습니다. 또한 HBK는 시험기 및 경도 테스터에 통합해 시장에서 요구하는 품질을 보증합니다.
결과
Hoytom 테스트 기계에 통합된 로드셀은 측정 범위 전체에서 최대 정확도를 가지고 있습니다. Hoytom의 자체 테스트 제어 소프트웨어 및 맞춤형 설계 전자 장치와 결합하여 간단하고 직관적인 사용으로 최대 성능과 정확성을 제공합니다. 이러한 수준의 품질을 통해 Hoytom은 국제 시장에 진출하여 기계의 50 %를 수출해, 고객에게 Hoytom이 제공해야 하는 경험과 지식을 전달합니다. 이를 바탕으로 고객은 Hoytom 기술을 신뢰하게 됩니다.