알맞은 토크 트랜스듀서를 선택할 때 주의해야 할 몇 가지 사항이 있습니다. 기술 사양에 대한 세부 사항을 살펴보기 전에 두 가지 토크 센서 설계, 즉 측정 플랜지와 측정 샤프트를 간략하게 살펴볼 필요가 있습니다. 두 유형의 센서 모두 특정 응용 분야에 특히 유용한 장점이 있습니다.
올바른 토크 트랜스듀서 선택: 샤프트 또는 플랜지?
토크 측정 샤프트
측정 샤프트는 최대 정밀도와 다이내믹이 우선시되지 않는 응용 분야를 위한 콤팩트한 올라운더 입니다. 설계 덕분에 샤프트 토크 센서는 0.5Nm(HBK 모델)에서 매우 작은 토크를 측정할 수도 있습니다. 작은 공칭(정격) 토크 범위의 경우, 이 유형은 측정 플랜지보다 적은 공간을 차지하며 비교적 저렴합니다.
일반적인 응용 프로그램
- 테스트 벤치에서의 일반 사용
- 기능 테스트
- 미세기계 스위치 소자에 대한 측정
- 기어 박스, 엔진, 모터 및 기타 구성 요소의 최종 라인 테스트
토크 측정 플랜지
측정 플랜지는 짧고 구조적으로 튼튼합니다. 따라서 높은 정확도가 필요한 빠르고 역동적인 측정에 이상적인 트랜스듀서입니다. 또한 토크 측정 플랜지는 콤팩트하면서도 매우 높은 토크를 측정할 수 있습니다. 일반적으로, MNm까지 공칭(정격) 토크를 레코딩할 수 있습니다.
일반적인 응용 프로그램
- 전기 모터, 전기 차축 및 하이브리드 드라이브 테스트
- 효율성 측정
- 피로 수명 분석 (지구력 테스트)
- 기어 박스, 엔진, 모터 및 구성 요소의 최종 라인 테스트
- 표준 테스트 기계(참조 트랜스듀서, 전송 표준)
HBK는 다양한 응용 분야를 위한 토크 측정 샤프트와 측정 플랜지를 모두 제공합니다.