테스트벤치에서 증가된 효율: 무엇을 실제로 카운트 하는가

테스트와 측정장비는 미래 테스트 벤치의 품질에 영향을 주는 결정적 요소입니다. 이전의 좋은 테스트 벤치는 테스트 벤치 자체에서 고안하였습니다. 높은 비용과 시간적 압박 속에서, 테스트 벤치에서 실시된 테스트 시리즈를 개발 과정에서 균일하게 통합하기 위해 필수적이었습니다. 그러나 모든 테스트 벤치에서 사용된 측정 기술은 조금도 나아지지 않았습니다.

전세계 기술 회사의 개발 엔지니어들은 더욱 심한 경쟁에 직면하였습니다. 심지어 개발 기간은 더욱 짧아졌으며 제품의 요구조건은 증가되고 있습니다. 그리고 끊임없는 비용 압박을 받습니다. 테스트 주기는 개발과정에서 균일하게 통합되는 것이 필요합니다. 한편으로는, 더욱 많은 데이터의 분석이 필요하고 다른 한편으로는 시간이 극히 부족합니다.그러므로 지금까지 사용된 컨셉과 작업절차는 다시 검토 할 필요가 있습니다.

새로운 과제에 직면한 테스트 벤치

차세대 테스트 벤치는 다음의 세가지 강력한 트렌드를 충족시킬 필요가 있습니다.

  • 테스트를 위한 이용시간이 더욱 단축
  • 테스트 작업의 복잡성과 다양성이 증가
  • 측정 포인트 수의 끊임없는 증가 - 트렌드는 HBM 에서 실시한 조사에 의해 확인된 것입니다.

요약 : 우수한 측정 정확도를 만족하며 더욱 짧은 시간더 많은 측정을 실시하는 것이 필요합니다. 추가 테스트 벤치는 복잡하거나, 이동 중이거나, 도로상에서 실시되는 테스트 작업을 갈수록 더 많이 수행합니다.

측정기술의 요구사항

전통적인 테스트 벤치 컨셉은 더 이상 이 트렌드를 유지할 수 없습니다. 전반적인 설정시간 최소화와 테스트 벤치의 최적화된 활용을 보장하기 위해서 작업절차는 재정의 될 필요가 있습니다. 사용된 기술은 새로운 컨셉을 충족시켜야 합니다. 최대한의 유연성을 보장하는 것이 중요합니다. 이것 또한 사용되는 측정 기술에서 충족시켜져야 합니다! 때문에 이전의 모든 테스트 벤치에서 사용된 측정 기술은 조금도 나아지지 않았습니다.

HBM에서 제공하는 범용 측정 앰프 시스템인 QuantumX신뢰성과 정확한 데이터 수집 그리고 증가하는 요구조건에 최적화시킨 초현대적인 기능을 제공합니다. 주행 테스트를 위한 BMW사의 New BA6.2 테스트 벤치 센터는 주요한 어플리케이션의 사례입니다.

엔진, powertrain, driveline에서 QuantumX를 사용한 유연한 벤치 테스트

세부적인 주요 트렌드

측정 작업 자동화

트렌드: 증가된 자동화 테스트 절차를 위하여 더욱 단축된 시간

솔루션: 자동화 환경에서 고정밀 측정 기술의 통합, 측정 작업의 자동화는 더욱 효율적인테스트 벤치를 만드는데 중요한 요소입니다.

자동화된 완벽한 테스트 작업은 각각 다른 시나리오 테스트도 가능합니다. 중요: 사용되는 테스트 기기는 올바른 데이터를 제공하기 위해 필요하며 자동적으로 다른 테스트 절차로 조정합니다.

HBM의 QuantumX 앰프 시스템ㅇ느 이 작업에서 최적의 솔루션입니다. CX27 QuantumX 모듈은 중앙 집중식, 분산식 측정 앰프 모두를 포함한 자동화 시스템을 위하여 완벽한 측정 시스템의 접속을 가능하게 합니다. 실시간 데이터 교환도 보장합니다. 그러나, 자동화 시스템은 측정을 할 때 지원을 받아야 합니다. FireWire나 이더넷은 PC와 통상적인 측정 소프트웨어에서 QuantumX 의 '고전적인' 접속을 가능하게 합니다.

설정 시간 최소화

트렌드 : 각각 다른 테스트 견본과 함께 자주 바뀌는 테스트 작업
솔루션 : 자동센서 인식을 통한 설정 시간 단축

증가하는 많은 테스트 작업은 테스트 벤치에서 실시됩니다. 모바일 테스트에서 시간과 비요을 절약하거나 최대한의 테스트 벤치 활용이 가능합니다. 따라서 수정하는데 소비되는 시간과 긴 설정시간을 피하는 것이 필요합니다.

TEDS를 통한 자동센서 인식은 설정시간단축을 위한 우수한 옵션입니다. 측정전자장치는 센서타입을 식별하고 자동적으로 채널을 환경설정 한 후 곧바로 센서는 앰프에 연결됩니다. 소프트웨어는 즉시 측정된 값을 표시합니다.

HBM의 최신 데이터 수집 시스템인 QuantumX는 한층 더 발전하였습니다. QuantumX는 TEDS를 통한 자동화 센서 식별기능과 다른 특징들을 포함하여 'APM' (Advance Plug and Measure) 기능을 제공합니다. QuantumX 모듈은 새로운 센서가 접속되면 자동적으로 감지합니다. 모든 일반적인 센서 타입을 위한 범용 커넥터 소켓은 과거의 플러그 형식 카드의 교체에 많은 시간이 소모되었습니다. 이것은 완벽하게 설정시간을 최소한으로 줄였으며 실제 테스트를 하는 테스트 벤치에서 사용자가 더 적은 시간을 이용하여 일에 전념할 수 있도록 하였습니다.

확장성: 하이 채널 카운트에 대한 준비

트렌드: 센서의 변화와 더욱 증가하는 채널 카운트

솔루션: 자유롭게 확장 가능한 시스템과 범용 측정기술은 쉽게 업그레이드 시킬 수 있고 분산식과 중앙 집중식의 사용이 가능합니다.

테스트 벤치 측정 기술에서 확인할 수 있는 세계적인 트렌드는 다음에 기술하였습니다. 각각 다른 센서들이 테스트 벤치의 사용기간 동안 사용되며 채널 카운트는 끊임없이 증가합니다. 테스트하기 위한 기능의 수는 끊임없이 증가하며, 변화된 파라미터와 구성 요소들은 점차 정확히 테스트하는 것이 요구됩니다.

그러나, 증가하는 채널의 수는 반드시 테스트 벤치 자체가 더 커져야 한다는 의미는 아닙니다. 또한 '큰' 측정 앰프를 위해서 충분한 공간이 있어야 한다는 것도 아닙니다.

HBM의 QuantumX는 역시 이러한 과제에서 알맞은 해결책을 제시합니다. 각각의 QuantumX 앰프 모듈은 매우 작고 가장 작은 테스트 벤치에서도 적합합니다. 구체적인 테스트나 분석을 실시하기 위해서 테스트 작업에서 어떤 모듈을 결정할 것인지가 요구됩니다. QuantumX는 범용 입력과 센서 기술이 다양한 선택을 제공합니다. 모듈의 광범위한 사용은 센서와 함께 사용되는 짧은 케이블을 미리 조립해두거나 그러한 모듈식 측정 설정의 실행을 가능하게 합니다.

요약: 측정기술은 현대적인 테스트 벤치 컨셉과 일치해야 합니다.

테스트 벤치는 증가하는 복잡한 작업을 수행합니다. 그들이 디자인하고 작업하는 테스트 벤치는 테스트를 거쳐야 했습니다. 측정 기술소프트웨어 둘 모두 성공적인 테스트의 해결책을 쥐고 있습니다.

사용되는 테스트 장비는 다음을 따라야 합니다.

  • 범용 사용이 가능
  • 그날 그날의 요구에 적합한 크기 조정 선택을 제공
  • 일반적인 자동화 시스템에서 사용이 허용
  • 정밀성과 강력함

생성된 수 많은 측정 데이터를 어떻게 처리하고 이해하는지에 대한 문제가 남아있습니다. 결과적으로 측정데이터의 저장과 분석을 위하여 사용된 소프트웨어는 테스트 벤치의 성공에 결정적 요소입니다.

여기에서, HBM의 QuantumX는 획기적인 컨셉을 제공합니다. QuantumX에서 제공되는 모든 소프트웨어 솔루션은 앰프 시스템 사용을 지원합니다. 측정데이터의 파라미터화 저장, 분석을 위한 catman®AP 소프테웨어와, 하드웨어와 관련 있는 파라미터를 빠르게 파라미터화 하기 위한 QuantumX Assistant 소프트웨어가 있습니다. 게다가 쉽게 접속하고 사용할 수 있는 모든 앰프에서 측정값은 웹 서버를 통해서 모니터링 할 수 있습니다.

차세대 테스트 벤치: 세계적인 경쟁에서 최고의 개발과 가장 빠른 시장 접근을 위한 주요한 역할을 할 것입니다. 현대적인 측정기술은 순수한 결과와 데이터 이상을 제공할 것이며, 이것은 테스트 벤치에서 효율성 향상의 핵심입니다.

솔루션

테스트에서 높은 정밀성과 우수한 수행능력, 그리고 측정 기기는 개발 테스트 벤치에서 필수적입니다. QuantumX는 다음을 통해 테스트에 대한 확신을 드립니다.

  • 신뢰성 : 새로운 작업을 위한 우수한 측정 데이터
  • 범용성 : 현재 통용되는 모든 센서 기술을 위한 지원
  • 가용성 : 중앙 집중식과 분산식의 유연한 사용

테스트 중인 구동렬을 위한 BMW의 new BA 6.2 테스트 벤치 센터는 잘 알려진 어플리케이션 사례입니다.

QuantumX를 사용하는 엔진, 파워트레인, 드라이브라인의 유연한 벤치 테스트

1:1 문의 이곳을 클릭하셔서 요청사항을 작성해 주세요