계측 작업의 복잡성은 Mauro Balestra가 사용되고 있는 계측 기술을 만들게 된 명확하고 잘 규정되어 있는 요구사항과 맞아 떨어졌습니다. 계측 작업은 이동하는 차량에서도 안정적이고, 쉽게 설치될 수 있어야 하며, 테스트에 적합해야 합니다. 이것이 바로 엔지니어가 풀세트의 HBM 계측 체인을 채택하기로 결정하게 되는 이유입니다. U93 포스 트랜스듀서U93 force transducer는 브레이크 페달에 가해지는 힘을 기록하는데 사용되며, 일정 유형의 WA 변위 센서WA displacement sensor 가 차량 가속 페달에 설치되어 있습니다.
다른 제조업체들의 Tacho-센서와 속도계측 센서와 운전자의 얼굴 근육과 교통 흐름 상황을 기록하는 비디오 카메라 또한 사용되었습니다.
데이터는 테스트 차량 내부에 장착된 HBM에서 제조한 소형의 만능 퀀텀 X MX840A 증폭기universal QuantumX MX840A amplifier를 통해 구해졌습니다.
PC의 이더넷 인터페이스는 HBM 계측 소프트웨어인 catman®AP HBM measurement software, catman®AP.에 퀀텀 X를 통해 구한 계측 데이터를 모두 수용합니다. 데이터가 모두 전해지면, 이 데이터가 단순히 읽히는 것만이 아니라 차량 안의 영상 장면과 동기화됩니다.
퀀텀 X와 이상적으로 잘 맞는 이유는 소형이기 때문만이 아니라 모든 커런트 트랜스듀서 기술을 사용할 수 있다는 사실입니다. 추가적인 장점들은 직접 작동이 가능하고 수집하게 되는 계측 데이터가 정밀하다는 점입니다. 트랜스듀서들이 TEDS 전자 데이터 시트에 잘 맞기 때문에, 퀀텀 X는 자동으로 트랜스듀서를 탐지하고 이 트랜스듀서들은 곧바로 계측에 사용될 수 있습니다.
간단한 설정 및 작동 전문성: 이동 중이거나 영상 파일을 통합하든지 간에, 풀세트 HBM 계측 체인은 항상 최적의 상태로 작동합니다. 교통 흐름 상황에서 더 안전한 운전을 위해 새로운 발견사항들을 나타냅니다.