S&DT는 피로 시험과 정지 시험을 시행한다. 피로 시험은 정지 시험보다 더 많은 시간이 소요되며, 시간이 지남에 따른 구조적 반응의 변화를 확인하는 데이터 트렌딩을 기반으로 한다. 이를 통해 크랙의 가능성이나 기타 현장 관련 조건을 보다 쉽게 파악할 수 있다.
이 테스트는 잠재적인 작동 상의 손상을 재현하기 위해 가속화된 타임 프레임에서 여러 구조적 구성요소에 다양한 부하를 가하여 수행한다. 복합 PC-기반 테스트 제어 및 데이터 획득 시스템을 사용하여 여러 테스트 구조물에 힘을 가하는 방법을 제어하고, 그에 따른 응답을 철저하게 모니터링한다. 시험 표본에는 스트레인 게이지가 있어 발생되는 스트레인을 실시간으로 레코딩할 수 있다.
S&DT의 구조 테스트에서는 HBM 장비를 사용하여 데이터를 캡쳐하고 분석한다. 이 장비에는 HBM에서의 데이터 획득 시스템catmanEnterprise software이 포함되어 있으며, 테스트 리그에 여덟 개의 캐비닛에 분산되어 있는 catman® Enterprise software와 이에 연결된 32MGCplus 장치로 구성되어 있다. HBM 장비는 완벽하게 동기화되어 있는 제품으로, BAE Systems를 세계에서 가장 큰 구조 DAQ 시스템 중 하나로 발돋움하게 해준 일등 공신이다.
MGCplus는 다양한 스펙트럼의 센서, 변환기, 필드버스 연결 및 표준 PC 인터페이스를 지원하여 해당 어플리케이션에 대한 적합성을 한층 높여준다. 이 제품의 모듈형 설계는 BAE Systems의 요건이 바뀌는 경우에도 이를 쉽게 확장하고 변경할 수 있도록 한다.
catman® Enterprise 소프트웨어 슈트는 MGCplus DAQ 시스템을 사용하여 MGCplus DAQ 시스템을 통한 높은 채널-카운트 측정 작업 전용으로 특별히 설계되었으며, 그 전용 Measurement Data Server (MDS)는 실시간으로 모니터링 및 평가가 가능한 실제 측정 작업을 수행한다. 이 셋업을 통해 테스트 엔지니어는 데이터 획득을 위해 RJ45 커넥터에서 종단되는 HBM의 ML801 카드 및 AP815 연결 보드와 사용되는 일부 3,800개의 채널에 액세스할 수 있다.