저공해 선박 드라이브. 토크 트랜스두서는 효율성을 최대화 할 수 있도록 도와줍니다.

Gas-powered engine with torque transducer integrated into the drive train

측정 기술이 드라이브 트레인으로 통합하는 것은 선박 엔진 제어에 효율성을 제공 합니다. HBM 토크 트랜스두서는 선박의 추진력의 경제성을 최적화하고 환경을 보호하는 것을 도와 드립니다.

토크 트랜스두서가 장착된 가스-동력 엔진이 드라이브 트레인으로 통합

전 세계적인 ‘MARPOL Convention’는 해상 환경 보호 하기 위해 2016년까지 질소산화물 및 황산화물의 배출에 대한 한계 값이 점차적으로 감소하는 것을 요구합니다. 새로이 개발된 추진 유닛은 배출을 감소 하지만, 그러나 이는 드라이브 동력의 정밀한 측정이 요구 됩니다.

 

효율성에 영향을 주는 3 가지 요소

선박의 드라이브 효율성은 일반적으로 낮은 연료 소비, 최소 연소 가스 값 및 항해 조건에 맞는 출력 등으로 특성을 나타냅니다. 최적 작동 범위 내에서 드라이브 동력을 유지하기 위해서, 빠른 부하 변화에도, 모든 이들 변수는 높은 정확도로 측정 되어야만 합니다. 대여섯 개의 드라이브로 부하를 분배하는 것, 동시에 작동, 이것 또한 감시와 제어에 대한 기본으로 정확한 측정 값을 요구 합니다.

 

HBM 측정 기술을 이용한 동력 감시

토크 및 속도의 직접적인 측정은 출력을 계산 할 수 있게 해줍니다. 이를 성취하기 위해서, 토크 트랜스두서는 설계 단계에서, 드라이브 트레인으로 통합될 필요가 있습니다.HBM 토크 트랜스두서(HBM torque transducers) 는 광범위한 공칭 측정범위, 최대10 MNm (7375600 ft-lbf)까지 사용 가능합니다. 긴 서비스 수명과 뛰어난 성능 및 품질 특성 덕분에, 선박 드라이브에서의 사용을 추천 받았습니다.

환경 보호 및 비용 절감

드라이브 시스템은 측정 결과를 바탕으로 정밀하게 제어 됩니다. 그런 뒤, 연소 기관은 최적 작동 범위 내에서 동작 합니다. 이는 노킹(knocking), 실화(misfiring) 및 과부하의 발생을 방지하고 연료 소비를 줄여 주는 것을 돕습니다.


대여섯 개의 병렬 동작 드라이브로 부하를 분배 하는 것은 측정 결과를 사용하여 정밀하게 계산 하는 것이 가능하며, 이는 컴포넌트의 서비스 수명에 긍정적인 영향을 줍니다. 운영 비용은 그리하여, 더 낮은 연료 소비 및 줄어든 마모로 인해, 현저하게 줄어듭니다.

1:1 문의 이곳을 클릭하셔서 요청사항을 작성해 주세요