위에서 이미 언급하였듯이, 센서로서 압전력 와셔(CFW)로 구성되는 계측 체인을 센서가 장착되었을 때 항상 교정해야 합니다. 즉, 기계적 장착 조건은 교정 절차 이후에 변경되어서는 안 된다는 뜻입니다. 이 사항은 특히 프리스트레스에 적용됩니다.
계측 체인을 교정하기 위해서는 다음과 같이 3단계를 취해야 합니다:
Three steps need to be taken to calibrate a measuring chain:
- 장착 후 센서의 감도 결정: 힘 N, 질량 kg, 또는 유사 사항을 이 힘에서 압전력 와셔를 통해 생성된 전하와 동시에 계측하였습니다. 감도는 이제 전하를 힘으로 나누어 쉽게 계산할 수 있습니다. (감도=전하/힘)
- 전하 증폭기 설정: CMD600 디지털 전하 증폭기의 계측 범위 및 게인(gain)은 자유롭게 적용 가능합니다. 위에 설명된 바대로 계산된 감도를 보조 소프트웨어(Assistant software)에 입력해야 합니다. 합당한 계측 범위가 최적의 해상도를 보증할 수 있도록 설정되어야 합니다.
- 적용된 파라미터 검증: 최종적으로, 계측 체인을 기준 계측 체인과 다시 한 번 비교하실 것을 권장합니다.
본 기사의 다음 섹션에서, 저희는 고객의 센서가 장착되고 적절하게 프리스트레스 된 것으로 가정하게 됩니다. 프리스트레스를 포스 와셔를 사용하여 직접 계측하는 것이 가능합니다. 제조 증명서는 이러한 목적에 맞춰 포함되어 있습니다. 요구된 대로 CMD600 의 감도를 조정하고 희망 값까지 프리스트레스를 증가시킵니다. 최소: 포스 와셔 공칭(정격) 힘의 10%.
CMD600 전하 증폭기를 사용할 때 PC에 연결하고 그 구성을 위해 CMD 어시스턴트를 사용합니다. CMD600 운영 매뉴얼을 봐 주십시오. 센서의 감도를 1로, 장치를 pC로 설정합니다. 이 구성을 사용하여, 증폭기는 pC의 전하를 계측하게 됩니다.
![]() | ![]() |
위에 설명한 대로 CMD를 구성합니다. 감도는 1이며, pC의 센서 신호를 계측하게 됩니다. 이것이 교정 절차를 시작하는 방법입니다