스페인 대학에서는 철근 콘크리트 보를 HBM사의 장비로 시험 개발 중에 있습니다.
스페인 바로셀로나의 구조 연구팀 Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)은 건설에 사용되는 콘크리트 보에 대한 응력측정 테스트를 개발하고 있습니다.
지난 2년간 착수된 이 테스트는 철근 콘크리트 보를 측정하기 위해 외부에서 보강된 탄소 섬유 라미네이트 사용에 중점을 둡니다.
탄소 섬유 라미네이트(CFRP)의 사용은 지난 몇 년간 증가하고 있습니다. CFRP는 특성상 에폭시 접착제와 결합하면 한 방향에서 단단한 구조를 제공할 수 있습니다.
실험실 테스트는 일반적으로 발생할 수 있는 다양한 타입의 오류에 대한 시뮬레이션이 실시되었고 이는 다음과 같습니다:
- 콘크리트 지붕의 제거
- 라미네이트 계면 제거
- 라미네이트 골절에 의해 유도된 계면 분리
- 콘크리트의 전단 실패