1. 초기 응력이 꼭 필요한가요 ?
갱신한 측정 보정 체인은 필수적 요소가 아닙니다.
CFW 힘 와셔는 상당히 평평하게 설계되었으며 응력을 받지 않은 상태입니다. 마운팅 단계에서 응력을 가하도록 합니다.
이러한 트랜스듀서들은 설치 상태에서 설정을 보정해야 합니다.
트랜스듀서의 선형성과 구조적 안정성을 확보하기 위해 힘 와셔의 응력 압축이 필요합니다.
여기서 응력 압축이란 다른 기계적 요소가 힘 트랜스듀서에 평행하도록 마운트되는 것을 뜻합니다.
당사에서는 힘 와셔를 정격 힘의 최소 10%까지 응력 압축하는 것을 권장합니다. 힘 와셔 자체는 초기 응력을 결정하는 데에 사용할 수 있습니다.
이제 응력 압축 요소를 통해 측정하는 힘의 일부가 이동됩니다. 응력 압축과 힘의 이동은 설치 상황에서 결정됩니다. 그러므로 마운팅이 완료된 후 힘 와셔를 설정 보정하는 것이 중요한데 이는 즉 트랜스듀서의 출력 신호를 알려진 힘과 비교하기 위해서입니다. 측정 결과의 정확도는 주로 설정 보정의 정확도에 기반합니다.