센서는 생산, 제조 공정의 체결 공정과 같은 과정에서 품질 보증을 위한 기본적인 툴입니ㅏㄷ. 동시에 선서는 다루기 쉽고 튼튼해야 합니다.

특히, 생산이 즉각적으로 재 가동되기 위하여 설치는 당여히 빠르게 되어야 하며, 오류가 없어야 합니다. 테스트 베치 기술에서 이미 검증괸 Transducer Electronic Datasheet는 설치과정에서의 시간을 매우 단축 시켜줍니다. TEDS를 갖추고 있는 지능형 트랜스듀서는 자동적으로 관리 시스템을 설정합니다. 생산 모니터링의 plug-and-play 시대가 마침내 시작된 것 입니다.

기계적인 관점에서 제조공업 장비에 센서를 설치하는 일은 어려운 일이 아닙니다. 하지만, 센서와 앰프를 세팅하는 것은 쉬운 일이 아닙니다. 또한, 숙련된 계측 엔지니어 일지라도, 계측 체인을 완벽하게 설치하기 위해서는 많은 시간이 소요됩니다. 이를 위해 종종 생산라인 전체를 멈추어야 할 때도 있습니다. 따라서 설치와 유지보수에 필요한 시간을 단축할 수 있는 것은 그로 인해 발생할 수 있는 손실을 피하기 위해 계측 기술의 선택에서 가장 중요한 조건이 됩니다.

플러그인과 계측 시작하기

앰프에서 자동으로 세팅이 가능한 센서는 세팅 시간을 획기적으로 단축시킬 수 있고 더욱 신뢰성 높은 계측 결과도 보장합니다. 이 센서에는 플러그에 작은 메모리 칩이 삽입되어 잇고 이 칩 안에 측정데이터, 일련번호, 유형이름, 계측 포이트와 같은 "connet and measuring"에 필요한 모든 필수 정보를 포함하고 있습니다. 이것은 미래의 아이디어가 아닙니다. plug-and-play 원리는 Transducer Electronic Datasheet(TEDS)를 사용하시면, 가능한 이야기 입니다.

측량 업무에서의 안전성 증가

TEDS의 기술은 쉽고, 안전하게 계측을 보장해드립니다. : 센서의 가장 특징적인 것은 TEDS에 저장하고 이를 앰프에서 해석하고, 그에 따라 세팅한다는 점 입니다. 이 모든것이 배선 변화 없이 가능합니다. 다시 말해, 센서에 대해 추가 할 것이 없다는 것입니다. 다만 TEDS를 사용하기 위해 앰프는 TEDS 지원이 가능해야 합니다. TEDS는 산업계 전체에서 인정받은 표준입니다. 단독적으로 제한된 HBM의 상품이 아닙니다. 다른 생산 업체의 트랜스듀서와 센서가 TEDS를 통해 연결 될 수 잇씁니다.

생산과 제조 과정에서 많은 양을 저장할 수 있습니다.

과감히 간소화 된 설치 과정과 결과물에 대한 시간 절약은 TEDS의 큰 이점입니다. 하지만, 이것이 다가 아닙니다. : 만약 센서가 실패를 한다면, 이는 바로 확이이 되고, 재배치가 됩니다. 성가신 검색과 어쩔 수 없이 생기는 생산 중단의 이야기는 과거의 것일 뿐입니다. 센서는 미숙한 직원도 계측 체인으로 재배치 할 수 있습니다. 다시 보정할 필요는 없습니다. "TEDS 자동화 사용" 기능의 간단한 가동을 이용하면, 앰프는 TEDS에 있는 정보를 읽고, 그에 따라 스스로 설치가 됩니다. 이것은 매우 단축된 설치시간과 긴 유지 기간을 보증합니다.

간단한 TEDS 세팅

현재의 계측 시스템에 TEDS를 추가하는 일은 매우 간단합니다. 칩은 매우 작아서 트랜스듀서의 플러그나 케이블에 쉽게 삽입할 수 있습니다. 수 많은 기업들이 지능형 트랜스듀서가 업무능률 향상에 매우 효과적인 것을 인정하였습니다. TEDS 기준은 IEEE1451.4 산업 기준에 근거를 두고 HBM은 이 표준의 개발에 상당한 연관성이 있습니다.

TEDS의 간략한 이점

  • 엄청나게 단축된 설치 시간 덕분에 비용이 절감 되고, plug-and-measure 기술 덕분에 계측이 더욱 빨라졌습니다.
  • 보수 시간을 줄임으로써 다운 타임이 줄어들고, 개선된 진단 프로그램(트랜스듀서 교체)덕택에 비용이 절감됩니다.
  • 계측 시스템 구성에 에러가 없습니다.
  • 유일한 동일화화 측정 데이터의 사용 덕택에 계측 결과에 대한 신뢰성이 높아질 것이며, traceability가 향상 됩니다.

자료를 기록하기 위한, TEDSdongle

TEDS 칩에 귀하의 데이터를 기록한다든지, 지금의 TEDS 템플레이트를 복사한다든지, 이와같은 특별한 별도의 요청 사항이 있습니까?

TEDSdongle을 사용하시면, 메모리 칩 안의 TEDS의 정보를 읽거나, 기록하기가 쉽습니ㅏㄷ. 이것은 TEDS 템플레이트가 새로운 센서나, 연결된 컴퓨터로 자료를 쉽게 전송할 수 있다는 뜻입니다.

Dongle은 USB포트를 이용하여, 컴퓨터에 쉽게 연결 할 수 있습니다. 추가적인 공급은 필요하지 않습니ㅏㄷ. 또한, 필요한 소프트웨어인 "TEDS editor"는 함께 배달 된 CD-ROM이나 www.hbm.com/support 에서 무료로 다운 받으실 수 있습니다. Characteristric values는 더 많은 요구 조건을 가진 사용자가 데이터 편집도 할 수 있습니다.예를 들면, 만약 포스 트랜스듀서가 힘분로에서 사용 될 필요가 없는 경우 등이 있습니다. 이 것은 또한 적용되었을 때 필터의 빈도수를 설명하거나, 채널의 이름을 지정하는 것도 가능합니다.

Production Control with HBM

1:1 문의 이곳을 클릭하셔서 요청사항을 작성해 주세요