Changing Perception makes paper redundant

HBM의 최신 고속 데이터 수집 장비인 Genesis HighSpeed는 문서 차트 기록기를 선호하는 요구를 극복했습니다.

많은 테스트 엔지니어들이 빠른 테스트 평가 시 문서 차트 기록기가 PC DAQ 결과 보다 더 사용이 간편하다고 믿으며 고속 데이터 수집 장비를 사용합니다.

그러나 HBM의 Genesis HighSpeed는 최신 DAQ GEN 시리즈 소개와 함께 광범위한 어플리케이션을 위해 제작이 되었습니다.

많은 기본 PC 데이터 수집 시스템들은 하드 디스크로 부터 이전과 동일한 데이터 출력으로 인해 제한됩니다. 이는 10분 측정으로 하드 디스크 전송용량이 꽉 차 재 시작을 위해 10분이 필요함을 의미 합니다.

그러나, GEN DAQ 장비들은 StatStream이라는 특허 기술을 통해 이러한 문제를 해결했습니다. StatStream을 통해, 몇 개의 병렬회로로, 감소 된 데이터의 흐름을 통해 로우 데이터를 실시간으로 측정하고 저장합니다.
'
만 약 10 기가바이트 데이터 세트가 한 화면에 디스플레이 된다면, 이는 감소 된 데이터 세트로 부터 발생 됩니다. 최소, 최대 값과 같은 모든 통계 파라미터들은 데이터로 저장되어 모든 간섭 피크마다 디스플레이 됩니다. 데이터 확대에 따라, 증가 된 사이즈의 서브데이터 세트들은 로우 데이터 세트들이 샘플 레벨에서 디스플레이 될 때까지 사용됩니다. .

데이터 수집 중에, 추가적인 StatStream 정보는 특별한 디지털 신호 처리를 이용하여 성과 감소 없이 발생됩니다. 추가적인 정보는 기존의 PC 시스템과 함께 데이터 세트의 크기를 3~4%만 증가시키며, 재생은 1000배 이상 빨라집니다;  8기가바이트의 데이터 세트를 디스플레이 하는데 단 3초면 됩니다.

HBM Genesis HighSpeed GEN DAQ 시리즈는 ‘저장 중 재생’ 기능이 있어 paper-based 시스템 기능 구현이 가능합니다. 측정 도중에 수집 된 데이터의 평가 및 분석과 페이퍼 출력의 전자적 버젼 구현을 가능하게 합니다.

A question of Perception

HBM Genesis HighSpeed의 개선 된 기능으로 하드웨어와 어플리케이션에 어울리는 모듈을 포함하고 있습니다. 라이센스는 천 개 이상 판매가 되었으며, 측정 데이터를 메뉴얼적으로 선별 된 범위 또는 자동적으로 23개의 다른 형식으로 익스포트 가능한 맞춤형 솔루션으로 제작이 되었습니다.

사용자들은 모든 디스플레이 값, 커서 테이블, 그리고 계산 된 결과들의 테스트 리포트를 마이크로소프트 오피스 소프트웨어의 워드 또는 엑셀을 이용하여 작성 가능합니다. 더욱 복잡한 레이아웃 특징들은 Perception을 통해 완벽한 산출 및 데이터로 저장 가능합니다. Perception은 또한 견본 숫자들이 헤더(Header)와 풋터(Footer)에 자동 입력 되며, 반복 테스트 시 자동 업데이트 되는 등 dynamic report preparation이 강화 되었습니다.

Alternative storage

HBM Genesis HighSpeed GEN DAQ 제품과 함께 기존의 페이퍼 출력을 대신 할 많은 대안들이 있습니다. 초고속 신호를 위해, 32 기가바이트 이상 RAM에 저장 가능합니다. 예를 들어, 64채널 1 MS/s 채널 당 1분만에 저장이 가능합니다.

또한 감소 된 샘플링 레이트로 하드 디스크 저장을 위한 두 가지 기능들이 있습니다.

어떠한 사이즈의 데이터 세트라도 내부 하드 디스크에 50 MB/s 샘플링 레이트 이상으로 저장 가능합니다(24채널 1 MS/s 당). 안전 관련 어플리케이션을 위한 GEN 시리즈 장비들에 외부 SCSI 하드디스크 연결이 가능합니다. 20 MB/s 집합 비율로, 어떠한 윈도우나 PC 문제와는 별개로 믿을 수 있는 데이터 수집 구성을 제공합니다.

1:1 문의 이곳을 클릭하셔서 요청사항을 작성해 주세요