더욱 효율적인 테스트와 개발 기간 단축

How latest generation measurement technology helps the automotive industry to gain market presence faster with new models.

새로운 시장의 요구에 빠르게 대응하기 위한 새롭지만 완벽한 모델: 비단 자동차 산업분야에서만이 아닌, 성공을 위한 공통적인 열쇠입니다. 급변하는 시장과 글로벌 경쟁에서 우위를 위해, 최첨단 기술 개발이 필요합니다. 불과 몇 년 전만해도 대형  SUV에 대한 수요가 높았지만, 지금은 차량의 효율적인 온도 조졸게 대한 요구가 높습니다. - 향후에는 어떨까요?

 

급변하는 요구에 맞추기 위해 신차의 개발 속도가 빨라졌으며, 동시에 차량 품질에 대한 요구도 증가했습니다. 다양한 요구들을 조절하기 위하여, 모든 개발 공정은 모니터링 되어야 합니다. 또한 테스트 주기도 동일하게 모니터링 되어야 하며, 정확한 결과를 전송해야 합니다. 근대의 계측 기술은 증대 된 요구들을 반영하도록 도우며, 전체 테스트 공정을 상당히 단축시킵니다. 근대의 계측 기술은 증대 된 요구들을 반영하도록 도우며, 전체 테스트 공저을 상당히 단축시킵니다. HBM의 QuantumX 앰프는 보다 효율적인 테스트를 위해 특별히 개발 되었습니다.  

 

계측 업무가 보다 간편하고 효율적으로 발전됩니다. : 측정을 위한 준비 시간이 감소되고, 정확성에 대한 신뢰로 자동 세팅 또한 증가 할 것입니다. QuauntumX는 Plug & Measure 기술을 포함하며, TEDS를 통해 자동으로 트랜스 듀서를 인식하여 연결합니다. APM으로 측정 시스템의 테스트 및 검사 속도를 높여줍니다. 

TEDS as "on wire","zero wire" and "no wire"

TEDS를 통해 트랜스 듀서에 바로 연결하여 측정이 가능합니다. 모든 트랜스 듀서는  TEDS를 포함하보 있어, 데이터 수집 장치에 자동으로 기능들을 전송합니다. TEDS 는 국제 표준인 IEEE 1451.4를 기반으로 합니다. 이는 각기 다른 제조사의 트랜스 듀서와 데이터 수집 시스템을 연결해도 상호 정보를 교환 할 수 있음을 의미합니다. 각각의 TEDS는 고유 번호를 가지고 있어 측정 기록의 추적이 가능합니다. 또한 교정 유효기한 또한 자동으로 저장됩니다. HBM은 특허 받은 "zero wire" TEDS를 제공합니다. - "one wire"의 대안으로써 - 케이블이 필요없습니다.

과거에는, 자동차 산업분야에서  TEDS를 엔진 테스트와 가이 한계 초과 테스트하기 위하여 사용되었으며, 종종 온도나 압력 호스에 문제를 일으켰습니다. HBM은 직접 연결의 이점을 지닌, 제로 와이어 기술을 개발하였습니다. RFID 모듈을 이용하여, 무선  TEDS 연결로 기계적, 전기적 접촉이 더 이상 필요치 않습니다.

The second APM component : Intelligent and universal amplifiers

 TEDS의 장점 - 자동성 , 무결점 , 빠른연결

QuantumX 기본 모듈인 MX840은 다기능 제품입니다. : MX840 은 각각의 채널에서 각기 다른 타입의 트랜스듀서로부터 데이터 수집이 가능합니다. - 그리고 2000개 이상의 파라미터 설정이 가능합니다. 

자동 설정이 가능하며, QuantumX는 새롭게 연결 된 트랜스 듀서와 TEDS를 독립적으로 인식하며, 자동 설정합니다. 단 몇 소만에  QuantumX는 소프트웨어에서 측정 준비가 되었다는 신호를 보냅니다. 이러한 경우, APM은 준비를 더욱 안전하게 하며, 측정 결과의 신뢰도르르 높입니다. 포괄적인 정보는 TEDS에 저장되어 트랜스 듀서 기술 사용에 관한 인식을 보완합니다. 이를 통해, 사용자가 측정 및 평가에 전적으로 집중할 수 있음을 의미합니다. 완벽한 시스템의 다양한 추가 기능들에 대한 요구가 급증하고 있습니다 : 하나의 모듈로 다양한 온도에서 측정 업무를 수행하는 등의   

New processes for efficient measurements

TEDS plus는 고성능의 유니버설 측정 시스템입니다. : 향상된 Plug & Measure (APM) 기능으로 테스트의 속도를 상당히 증가시켰으며 테스트 준비와 단계를 분리시켰습니다.

  •  하드웨어 채널로 측정 포인트의 위치는 PC 소프트웨어로 인식 됩니다. 예를 들어, 트 
  • 랜스두서는 엔진 시험대에서 사전에 설치 될 수 있습니다.
  •  측정 포인트 지정 및 트랜스두서 사양은 TEDS에 저장됩니다.  
  •  시험 셀 자체에서, 트랜스두서 케이블은, 어떠한 순서로도, 어떠한 입력 채널에 삽입이 가능합니다. APM 덕분에, 다목적 입력 증폭기는 자동적으로 채택되고 완전한 측정 포인트 하드웨어 채널 위치는 시스템에 보고 됩니다. 

미숙한 사용자도 장비의 사용이 가능합니다.

HBM의 QuantumX는 개발 및 테스트 주기 단축을 위한 이상적인 측정 시스템입니다.

QuantumX-APM 기능이 포함된-테스트 준비 및 실행 시간을 상당히 단축시켜줍니다. 

1:1 문의 이곳을 클릭하셔서 요청사항을 작성해 주세요