발전소 파이프의 안전성과 효율성을 증가 시켜주는 HBM 계측 기술
발전소의 행거와 홀더를 감시하기 위해 지금까지는 매우 많은 인건비를 지불해야만 했습니다. 셰계적으로 공장을 갖고 있는 Technip은 HBM계측 기술을 자동화 로드 모니터링에 사용하였고, 안전성과 효율성이 상당히 많이 증가하였습니다.
발전소의 파이프는 상당한 양의 로드를 버텨내야 합니다. 극단적인 온도와 높은 압력은 매우 자주 일어나는 현상입니다. 이러한 이유로 파이프를 설치할 때 소위 행거라 불리는 부품이 같이 설치되며 이것은 온도에 의한 파이프의 거동을 제거합니다.
그러나 홀더의 힘 계측은 훨씬 더 중요합니다. 홀더는 발전소 설계 때부터 해석된 냉각 상태와 가열 상태의 힘의 차이를 견딜 수 있도록 되어 있습니다. 편차 값들은 부자연스러운 힘(파이프동작 상태 , 행거와의 마찰, 부분적인 찌그러짐 등에 의해 발생하는 힘)의 전달을 의미합니다. 또한 서포트 부분에 대한 힘의 측정은 현재 사용 중인 파이프가 계산된 수명만큼 사용할 수 있는지 평가하기 위해 필수적인 요소입니다.
발전소의 민감한 부분에서 행거와 홀더를 정기적으로 체크하는 것은 매우 복잡한 일이었으며 아주 잘 숙력된 전문가 만이 할 수 있는 일이었습니다. 물론, 시각 검사의 위험을 간과해서는 안됩니다. : 틀린 평가는 커다란 문제를 불러 일으킬 수도 있습니다.