Ready for TEDS: QuantumX MX840 data aquisition system

신뢰성 있는 측정 결과를 얻는데 단지 18초면 됩니다: TEDS기술을 시험대(test bench) 프로세스에 통합하기

PC 기술에서 단순 용이하고 오랫동안 사용됨: ‘플러그 & 플레이’, 의심할 여지 없이, 이 기술 덕에 드라이버를 설치하고 적용 설정을 하는 것은 이미 옛날 이야기가 되었습니다. 이점은 명확 합니다: ‘플러그 & 플레이’는 시간을 절약하고 가치 있고 더 많은 품질을 제공합니다. 정확히 TEDS 같이 말입니다.

TEDS에 준비됨: ‘QuantumX MX840’ 데이터 수집 시스템

TEDS는 측정 기술의 혁명을 일으켰습니다: 플러그 & 측정으로써. 단순히 트랜스두서를 증폭기에 접속만 합니다. 준비, 18초 이내에, TEDS 모듈은 신뢰성 있는 측정 값을 제공합니다. 이는 표준으로 칩 상에 모든 관련 트랜스두서 데이터를 저장한 전자 데이터 시트 덕분에 가능한 것입니다. 증폭기는 데이터를 읽고 자동적으로 정정 설정을 합니다. 그리고 정확한 유닛을 가지고 한 측정은 사용자와 더 이상의 상호작용 없이 즉시 시작됩니다. 이는 다음을 의미합니다: 시험대 환경에서 시험 및 측정 업무에 대해 가치 있는 시간적 장점 및 추가되는 품질.

현장에서 현명하게 – 간단히 말해 TEDS

TEDS는 컴퓨터로 조정하는 트랜스두서(Transducer Electronic DataSheet) 를 의미하는데, 이는 표준(예를 들어 제작사 번호, 트랜스두서 형태, 일련 번호, 교정 일자, 측정 포인트)으로 작은 메모리 칩 상에 자신의 식별에 필요한 정보를 가지고 있습니다. 통합 메모리 칩이 없는 트랜스두서는, 또한, 트랜스두서 케이블 또는 커넥터에서 TEDS로 쉽게 업그레이드 할 수 있습니다. 최신 측정 시스템은 표준 프로토콜을 사용하여 증폭기를 구성에 대해 칩에 저장된 정보를 읽습니다.

TEDS 이득

인증된 트랜스두서는 자동적으로 측정 시스템을 구성하고 측정된 값을 빠르게 시각화하거나 처리 수준으로 보냅니다. 이는 사용자에게 상당한 장점을 제공 합니다: TEDS는 시간 및 품질의 상당한 이득을 가지고 옵니다 – 특히 시험대 환경에서 자주 변경하는 시험 및 측정 업무인 경우. 추가로, 유연성과 측정 에러 방지에 있어서 괄목할 만한 증가가 있습니다. 시험대 제작자는 더욱이, 줄어든 서비스 및 유지 보수 비용을 절감하는 트랜스두서의 분명하고 편리한 교환 가능성으로부터, 이득을 얻고 있습니다.

한번에 보는 TEDS 장점:

• 플러그 & 측정 덕분에 확연히 줄어든 설정 시간 및 더 빨라진 측정

• 측정 시스템의 수작업 구성 동안에 에러 발생이 쉬워 지는 것이 두드러지게 줄어듬
• 교정 데이터의 자동화된 사용으로 인한 증가된 품질
• 확실한 자기 인증 덕분에 시험 결과에 대한 더 많은 신뢰성 및 향상된 재생산성.
• 센서 및 데이터 시트 사이의 전자 링크 덕분에 향상된 트랜스두서 자기 인증
• 향상된 진단 옵션 (트랜스두서의 교환)을 통한 유지 보수 시간 및 노력 절감
• 통합 교정 정보 덕분에 높아진 측정 정확도
• 인쇄된 데이터 시트가 더 이상 필요 없기에 편리한 트랜스두서 관리

TEDS – 새로운 표준으로 가는 길

그러는 동안, 많은 회사들이 깨달아 왔습니다: 컴퓨터로 조정하는 트랜스두서를 사용하는 것은 효율을 증가 시키기 위해 흥미로운 기회를 열어 보는 것입니다. 그러나, 표준 기술은, 예를 들어 IEEE1451 (TEDS)와 같은, 아직까지 폭넓게 확립된 것은 아닙니다. 그럼에도 불구하고, 이는 증가하는 복잡한 시스템과 시험 환경에서의 지속적이고 높은 품질이 요구되는 도전 상황에 대한 완벽한 대답을 해 주고 있습니다. TEDS 는 지속적이고, 컴퓨터로 조정하는 데이터 흐름 (시간, 품질, 추정가능성)을 보증하는 주요 기술 입니다 – 센서, 신호 구성, 데이터 기록, 자동화 시스템, 그리고 컴퓨터로 조정하는 데이터 관리. 고로, 컴퓨터로 조정하는 데이터 흐름을 도입 또는 ‘진보된 플러그 & 측정’으로 변하는 것이 프로젝트에 발전적일 것입니다.

효과적이고 이득이 되는 방법으로 TEDS를 소개 하는 법

3개의 업체가 측정 기술에서 TEDS의 성공적인 도입에 관여하였습니다: 먼저, 실제 사용자, 예를 들어, 시험대(test bench) 엔지니어의 반대는 완전히 없애야 할 필요가 있습니다. TEDS (소유자의 전체 비용, 시간의 투자 대비 이득)가 제공하는 기회 및 장점은 설득력 있는 방법으로 결정권자에게 보여줄 필요가 있습니다. 그런 뒤, TEDS 대한 투자가 이루어 질 수 있었고, 기존 프로세스가 채택 되었습니다. 이는 또한 공급업체를 그에 따라 지도하는 것을 의미합니다. 


시스템 통합자, 예를 들어, 시험대 제작사는 컴퓨터로 조정하는 데이터 흐름에 대한 개념을 표준화 할 필요가 있습니다. 추가로, 그들은 이에 상응하는 인터페이스 및 툴을 공급할 필요가 있습니다. 데이터 수집 시스템의 제작사들도 또한 일조를 해야 합니다: TEDS가 도입되는 동안, 이 기술에 의해 제공될 기회들을 명확히 지적한 컨설턴트 및 요구되는 기계장치의 시행
시험대 엔지니어의 다른 요구 사항은 신뢰성 있는 트랜스두서의 자기 인증을 요청 합니다: 중앙 데이터베이스와 함께 하는 명확한 코드는 가장 효율적인 해결책 입니다. 이러한 목적으로, TEDS 는 많은 양의 정보를 저장할 필요가 있는데, 텍스트-기반 접근, 예를 들어, XML (eXtensible Mark-up Language)은 최대 이득을 제공 합니다. 일반적으로, 이것은 이제, 관련 업체들이 지속적인 책무 수행을 하는 것에 달려 있습니다.

하나의 패키지로 되어 있는 측정 기술의 미래

HBM이 제공하는 The QuantumX family 제품군은 측정 기술에 맞는 강력한 패키지 입니다. 이는 지속적으로 TEDS에 의존합니다. 향후 고객은 새로운 기술의 많은 장점으로부터 이득을 얻을 것입니다. 마치, 현재, 잘 알려진 독일산 자동차 제작사와 같이 말입니다.

그 이외: 어떤 요소가 TEDS의 사용을 막는가?

• 모든 사용자가 차세대 기술에 익숙한 것은 아니다.

• 예를 들어, “너무 비싸다” 또는 “센서 제작사로부터의 지속적인 지원이 없다”와 같은 적합하지 안은 편견.
• TEDS에 저장된 정보의 형태 및 량에 대한 다른 생각
• 루틴이 되는 프로세스
• 여러 관계자가 관련이 됨
• 시험대(test bench) 환경에서의 다른 경우의 사용 시나리오 및 생각

1:1 문의 이곳을 클릭하셔서 요청사항을 작성해 주세요