교정 결과에 대한 트랜스 듀서 전자 데이터 시트(TEDS)의 영향 조사 교정 결과에 대한 트랜스 듀서 전자 데이터 시트(TEDS)의 영향 조사 | HBM

교정 결과에 대한 트랜스 듀서 전자 데이터 시트(TEDS)의 영향 조사

국제기준 IEEE 1451.4는 트랜스 듀서와 관련 된 정보의 위치 같은 시리얼 넘버 또는 근소한 민감도가 트랜스 듀서 내 칩에 저장되는 것과 같이, 트랜스 듀서 전자 데이터 시트(TEDS)를 위한 기초입니다. 브릿지 타입의 센서를 위해, 새로운 회로와 함께 센스 회로의 사용으로 추가적인 와이어 없이 6 와이어 브릿지 센서를 위한 TED 정보를 읽는 것이 가능합니다.

이는 측정 결과에 미치는 TEDS 의 영향에 관해 조사한 것을 보여 줍니다. 측정 증폭기와 교정 유닛 사이의 TEDS와의 전압 비율 교정은 다른 주파수 상에서 실행 되어 왔습니다.

힘 트랜스두서에 장착된 TEDS 칩의 검증 측정은 기술적 스펙을, 예를 들어 공칭 민감도의 온도 특성을, 검사 합니다. 추가적인 조사는, 힘 및 전압 비율 교정을 검사하는 다른 선형화 방법에 초점을 맞춥니다.

 ISO 376에 따라 힘 교정으로, 3차 다항식은 교정 결과에서 계산 할 수 있습니다. 새로운 종류의 증폭기를 가지고, 이 다항식의 계수를 저장하는 것이 가능하고, 온라인 계산이 됩니다. 계수을 저장하고 증폭기로 읽어 주기 위해 TEDS를 사용할 때, 측정의 결과가 나타납니다.

2006년 리오 데 자네이로, 브라질에서 ‘XVIII IMEKO WORLD CONGRESS’을 위한 프리젠테이션.

1:1 문의 이곳을 클릭하셔서 요청사항을 작성해 주세요