Orient Express 또는 Trans-Siberian Railway 여행과 같이, Bernina와 Glacier Express 여행도 전 세계 열차 여행 애호가들의 꿈 입니다. 이 꿈은 2008년 여름 TÜV SÜD Rail로 현실이 되었습니다. Rhae-tian Railway를 대표하여 TÜV SÜD Rail은 해발 1000미터 이상의 높이에 있는 철로 오퍼레이터들의 네트워크를 따라서 시험을 수행했으며, HBM의 유니버셜 데이터 수집 장치인 QuantumX가 사용 되었습니다.
Rhaetian Railway는 Graubünden의 Swiss Canton에서 제어됩니다; 1999년 이후 내내 20 킬로미터 길이의 Vereina 터널을 통과하는 차량 운송 열차와 같이 다양한 지역의 철로 또한 제어합니다. 승객과 차량의 안전은 가장 중요한 사항이며 - 이와 관련하여 2008년 5월과 6월, TÜV SÜD Rail 전문가들에 의해 검증 되었습니다.