Siemens: SCANIA 후방 축 변속기 테스트
자동차 산업 분야의 피트너인 Siemens A&D는 차량 및 차량 부품 테스트를 위한 차량 테스트 및 정밀검사 시스템 부분데 대한 혁신적인 결과를 전 세계에 제공합니다. HBM의 최신 토크 측정 기술의 새로운 분야 또한 스웨덴의 SCANIA 변속기 테스트 디자인 시 갱신 되었습니다.
4-기계 시험 기기는 스웨덴의 쉐데르텔리에(Södertälje)에 있는 SCANIA 기술 센터에 설치 되어, 피로, 서비스 수명 및 트럭 후방 축 변속기에 관한 데이터를 측정하고 있습니다. 이것은 후방 축 변속기 개발에 사용 되었는데, 특히 텐덤-축(tandem-axle)이 있거나 없는 대형 수송차량에 이용되었습니다. 이는 총 4개의 전자 기계가 시험실에서 구동 및 부하를 거는 유닛으로 필요한 이유를 설명 합니다.
고속 제어 시스템(CATSTC), 튼튼한 시험 기기 제어 및 유연한 자동 시스템(CATSNT)으로써, 높은 기능 시험 기기는 다양한 기계 구성(2,3 또는 4개의 기계 운영)을 제어하고, 요구되는 역동적 반응에서의 제어 모드를 병행하는 것을 가능하게 합니다.