비료가 너무 많은 걸까요? 조사와 분석을 위한 전세계 유일한 테스트 벤치 비료가 너무 많은 걸까요? 조사와 분석을 위한 전세계 유일한 테스트 벤치 | HBM

비료가 너무 많은 걸까요? 조사와 분석을 위한 전세계 유일한 테스트 벤치

프랑스의 농업 및 환경 연구를 위한 협회인 Cemagref는 Montoldre에 위치한 비료 살포에 관한 9 개의 전문 기관 중 하나 입니다. 비료의 살포를 차트화 하기 위한 장비는 미네발 비료를 원심력을 이용해 살포합니다.

비료 살포에 대한 조사: 현재 시스템의 한계

2006년까지, 살포된 비료의 양은 기계가 진행하는 연속의 축에 횡으로 살포 되는 것으로 나타냈었습니다. 이미 통합된 배출 분량이 제공 되었기에, 광범위한 분석이 비료 살포를 최적화하는 데 필요하고, 그리하여 환경 오염을 최소활 할 수 있습니다.

비료 살포기의 증가하는 전력이 너무 많은 설정 포인트를 필요하게 만들어, 실제 조건을 고려한 살포 모델에 대한 의지를 가지지 않고서는 기계를 최적화 하는 것은 실제로 불가능 한 것이 되었습니다.

혁신적인 시험대(test bench) 원칙

비료 살포기는 두 개의 회전 디스크를 통해 기계의 후방으로 측면에서 비료를 살포 합니다. 토양에 대한 살포는 다양한 밀도의 순환 층에 대응합니다. 제어 스테이션은, 이는 ‘Cemagref’에서 특허 등록을 한 것으로, 살포된 양의 방사 측정에 기초하여 작동 합니다:

살포 시험 동안, 기계는 자기 주변을 선회하도록 설정하였습니다. 살포된 층은, 선회하는 중심 주변에 이미 방사형으로 배열된 용기에 받아서, 각각의 각도가 다른 부분에 대한 기록을 합니다. 결과물은 토양에 살포된 비료의 양과 일치 합니다. 처음엔, 대 여섯 개의 데이터 처리 단계가 있고, 살포에 대한 특징 처리 후에, 토양에 대한 살포 모델이 만들어 집니다.

교수와 엔지니어는 대상 측정 결과를 가지고 작업을 할 수 있고, 더 이상 무모한 해석에 매달리 필요는 없습니다. 이 기술 혁신은 또한 실제적인 장점이 있습니다: 40 m x 1 m 넓이 에서, 시험대가 설치된 장소는 15배나 더 작으며, 이는 훨씬 더 경제적 입니다.

최대 1 kg의 범위를 측정할 수 있는 80 개의 로드 셀은 80 개의 용기로 받은 비료의 무게를 측정 합니다. 모든 로드 셀은 지속적이고 동기화 되어, 최대 2400 Hz의 주파수에서 ‘MGCplus’의 도움을 받아 통합 될 수 있습니다. 해상도 0.02g은 각각의 용기에 담긴 누적 질량을 그레인(0.0648 그램) 단위로 측정할 수 있습니다. 일련의 용기에 관련된, 비료 원심 살포기의 상관 각도를 동시에 측정 하는 것은 평균적인 비료 밀도가, 각 층의 위치로 유도 될 수 있도록 해 줍니다.

220° 각도 이상으로 살포된 층의 차트를 만드는 데는 1분에서 3분 정도 시간이 걸리는 데, 이는 요구 되는 측정 정확도에 따라 다를 수 있습니다. 최대 2.2t의 측정 범위를 가진 3개의 RTN 로드 셀은, 회전 지원기능과 비료 살포기 와 비료로 이루어진 복잡한 측정을 동시에 할 수 있도록 해 드립니다. 무게의 손실은 20g의 해상도로 지속적으로 측정 합니다. 이는 비료 살포기의 분출구에서 그 흐름이 기록 될 수 있게 해 줍니다.

‘MGCplus’ 및’catman®’으로 손쉬운 데이터 수집

사용된 모든 로드 셀은, 시험대(test bench)에서 조정을 할 필요 없이, 교정 되거나, 또는 원거리에서 간단히 시험 할 수 있습니다. ‘MGCplus’ 증폭기 시스템과 ‘catman®’ 소프트웨어에서 유용한 교정 윈도우로 직접적으로 연결 할 수 있기에, 증폭 및 오프셋은 간단히 조정 됩니다.

사용된 로드 셀에 대한 기록으로 작업 순서를 역 추적하는 것을 보장 해 드립니다. 일련의 ‘catman®’ 디스플레이 윈도우는 모든 로드 셀의 측정 데이터를 실시간으로 모니터 할 수 있게 해 드립니다. 프로그램은 다른 프로그램(데이터베이스, 처리 소프트웨어)으로 연결 하는 것을 지원하며, 사용자가 조정 할 필요는 없습니다.

기술의 덕으로, 새롭고 완전한 시험(변수화, 시험, 저장 및 데이터 처리)이 5 분 만에 가능합니다.

1:1 문의 이곳을 클릭하셔서 요청사항을 작성해 주세요