모터 테스트 벤치: HBM의 기준 트랜스 듀서는 자동 교정 시스템의 신뢰도 높은 측정 결과를 보장합니다.
HBM의 기준 트랜스 듀서인 TB2는 모터 테스트 벤치의 새로운 토크 교정 시스템의 매우 정확한 측정 결과를 보장합니다.
HBM의 TB2 기준 트랜스두서는, 모터 시험대에 맞는 새로운 형태의 토크 교정 시스템에서 높은 정밀 측정 결과를 보증 합니다. ‘HORIBA 자동차 시험 시스템’의 ‘TORQCAL’ 시스템은 높은 재생성을 가진 완전 자동 교정이, 정확도를 개선하는 동시에, 가능하게 합니다. 낮은 설정 및 교정 시간은 모터 개발에 있어 이득이 되며 시간을 절약합니다.
‘TORQCAL’ 시스템에서 교정이 안전하고 정확하다는 것을 보증 한는 것은 HBM의 TB2 기준 트랜스두서가 있기에 가능한 것입니다. 이들은 국가 표준인 추적가능성을 보장 합니다. ‘HORIBA ATS’는 시장 및 기술을 선도하는 토크 기준 트랜스두서에 신중하게 의존 합니다. 또한 최고의 정확도와 같이, TB2 기준 트랜스두서는 특히 기생 영향에 매우 낮은 민감도로 유명한데, 기생 영향은, 예를 들어, 휩 모멘트 및 측면 방향 힘 같은 것입니다. 온도 변동과 같은 측정 결과에 환경적 영향이 최소화 되도록, 측정체의 폐쇄 구조 또한 줄였습니다.
HORIBA ATS는 TORQCAL 시스템의 일반적인 설계에서 새로운 장을 열었습니다. 구체 베이링 및 비-상호작용 다중 디스트 커플링의 레버(lever)로 구성된, 이중 짐벌(gimbal) 배열은, 꼭 맞는 시스템으로 단순 정밀하게 정렬되어 받쳐지게 되는데, 분리 될 수 있는 기생 영향을 유발 합니다. 조정 나사가 있는 소형 조정 장치에 의해 위치가 고정되어 있습니다. 이는 TB2 기준 트랜스두서에 순수 토크가 적용될 수 있도록 하는데, 측면 힘 및 휨 모멘트와는 관련이 없습니다.
비례 밸브로 제어하는 소형 공압 실린더는 자동 토크 생성을 보장 합니다. 이는 안정성이 높은 토크를 보증하며, 중요한 교정에 매우 필요한 것입니다.