HBM은 Qualipack이 중량 계측 규정이 되는 것읍 돕습니다.

영국 제조사의 최신 밸브 자루를 채우는 기기인 ‘Qualipack’은, 판매용 계측 기기 사용을 위해 영국의 ‘Weights and Measures’ 인증 테스트를 통과했습니다. 해당 기기는 정확도를 높이기 위해, HBM의 ‘PW12BC3’ 싱글 포인트 로드 셀 및 ‘WE2110’ 디지털 중량측정 기기의 장점을 이용하였습니다.

밸브 및 윗부분이 개방된 자루를 채우는 기계는, 다양한 입자의 다양한 제품을 다양한 자루에 채우는 산업에 사용되는 일반 기술 입니다. ‘Qualipack’의 기계는 일반적으로, 1 톤의 자루를 채우는 데 40번의 채움이 필요한, 한번에 25kg을 채우는 최대 용량을 가지고 있습니다. HBM의 장비를 사용함으로, ‘Qualipack’의 기계는 목표 무게에 20g 내의 정확도를 얻게 되었습니다.

“속도와 정확도는 우리 기계에 매우 중요합니다” ‘Qualipack’의 관리이사 Mike Lee의 말입니다.

HBM의 디지털 측정기 ‘E2110’는 컷 오프 값의 설정을 매우 쉽게 할 수 있습니다. 이는 첫 설정 값에 이를 때까지 자루를 빠르게 채울 수 있도록 해 줍니다. 두 번째 설정 값에 최종 목표 무게에 이르면, 자루가 다 채워 졌을 때 즈음하여, 기계의 속도를 점점 줄일 수 있게 해 줍니다. ‘Qualipack’의 기계는, 공급관에 자루를 수작업으로 위치 시켜야 하기에, 반 자동 입니다.

“만약 이 기계를 완전 자동으로 만든다면 비용이 3배는 더 들것입니다. 왜냐하면 이는 매우 복잡하고 고려해야할 기술적 지원이 많이 필요하기 때문입니다” Mike Lee의 말입니다.

‘Qualipack’의 기계는 유지 보수가 필요 없고 분해 하는 데, 별 다른 도구가 필요하지 않습니다. 이 기계는 다양한 색상과 다양한 기능으로 폭넓은 용량으로 주문이 가능 합니다.

"일단 고객이 사용 한 뒤에는, 의심할 여지 없이, 다시 필요하게 되면 저희에게 문의 합니다. " Mike Lee의 말입니다.

Related Products

1:1 문의 이곳을 클릭하셔서 요청사항을 작성해 주세요