Kingsbury: 소프트웨어 설계 시간을 줄이는 인터페이스

선두적인 테스트 장비 제조사인 George Kingsbury Machine Tools Ltd.는 HBM의 데이터 분석 소프트웨어를 catman®과 ActiveX로 바꾸고 소프트웨어 설계 시간을 25%정도 감소시켰습니다.

이 회사는 전세계의 자동차 생산 업체를 위한 정확한 조립 및 부품의 품질을 검증하는 생산 라인 끝에 위치하는 시험 기기를 제작하는 회사 입니다.

이 회사의 주요 사업은 파워트레인 시험에 있는데, 특히 트렌스미션, 전송 케이스 및 축 등입니다. George Kingsbury의 모든 제품은 고객 맞춤형 입니다. 이 회사의 제어 매니저인 ‘Bill Stonier’씨는 말합니다: “모든 경우에 있어서, 우리 시험 표준은 고객에 맞추어 졌지만, 우리도 또한 기존의 것을 다시 창조하는 것 보다는 검증된 운용 설계를 채택하여, 시험 표준 영역에서의 다년간의 경험을 사용 합니다.”

catman®’소프트웨어는 시험대(test bench)에서 ‘ActiveX add-ins’으로 George Kingsbury의 표준 HMI(Human Machine Interface) 패키지로 사용 됩니다. ActiveX는 통신 및 데이터 교환을 가능하게 하는 데, 이는 사용자 프로그램으로 직접 소프트웨어 기능을 통합하기에 가능합니다. 이는 이제 하드웨어에서 자동적으로 실행되기 때문에, George Kingsbury의 소프트웨어 설계 시간이 약 25 퍼센트 줄어들었습니다.

각각의 시험대는 자동차 컴포넌트 상의 다수의 개별 점검을 맡았는데, 이는 고객이 필요로 하는 모든 데이터를 모으기 위해서 입니다. 점검의 정확한 수와 형태는 고객의 요구사항에 따릅니다.


시험은 개별적으로 설정 되어 고객에게 변수 및 필요한 합격/고장 한계를 구성하는 데, 유연성을 제공 합니다. Stonier 씨는 말합니다: “데이터 분석이 끝난 후에, 우리는 합격 또는 고장을 각각의 컴포넌트에 부여 할 수 있었습니다. 흠이 있는 컴포넌트를 최종 사용자에게 보내지 않기 위해서 이는 반듯이 필요 합니다.”

Stonier 씨는 말합니다 “‘catman®’으로 변경은 큰 이득이 되었는데, 이는 실시간 데이터의 샘플링 및 분석을 더 간단하게 하는 것이 가능 했기 때문입니다.”

George Kingsbury는, 동시에 두 개의 컴포넌트상에서 시험을 요구한 고객이 있어서, 초기에 ‘catman®’으로 변경하였습니다. “‘catman®’은 이러한 요구 사항을 손쉽게 만족 시켰습니다.” Stonier 씨는 말합니다, “우리가 제품을 잘 알아 갈수록, 우리는 이점을 볼 수 있었고, 우리는 이것을 다른 곳에서도 사용할 수 있었습니다.”

“우리에게 최대 장정은” Stonier 씨는 말합니다, “실시간으로 데이터를 보여줄 수 있다는 것입니다. 우리는 밀리미터 단위 또는 막대 그래프로 보유 할 수 있고, 관련된 것은 무엇이든, 비-엔지니어링 값에서 보다 나았습니다.”

Stonier 씨는 말합니다. “고객은 단지 우리가 기록하고 분석한 실제 데이터에만 관심이 있습니다. 우리가 고객의 제품을 시험할 때, 우리는 HBM의catman®을 이러한 실제 값을 보여주는 방법으로 사용합니다.”


다른 장점은 catman® 소프트웨어가 고객사의 시험대 시험 순서를 조정할 수 있게 해준다는 것입니다. Stonier 씨는 말합니다. “우리의 고객이 그들의 기계를 다시 프로그래밍 해서 스스로 새로운 컴포넌트를 시험할 수 있다는 것은 우리에게 매우 중요합니다, 그렇지 않다면 우리의 도움이 필요한 추가적인 신호발생 요구 또는 시험대에 물리적 변경을 요구 할 것입니다.”

유연성 덕분에, 측정 엔지니어는 계속해서 그들의 친숙한 프로그래밍 언어로 작업 할 수 있습니다. George Kingsbury에서 엔지니어들에게는, 이는 그들이 Visual Basic으로 계속 작업하고 catman®의 광범위한 기능 라이브러리를, 데이터의 수집, 평가, 및 관리에 사용할 수 있다는 것을 의미합니다. 이는 엔지니어를 자유롭게 하여, 데이터 평가 및 관리를 catman®에게 남겨두고, 그들이 개발 또는 프로그래밍 업무에 집중할 수 있게 합니다.

Stonier 씨는 이에 더하여 “catman®의 장점은 시스템이 쉽게 설정 된다는 것입니다, 이것은 명령어들의 매우 간단한 세트를 통해 모든 데이터를 수집하며, ActiveX 명령어를 통해 쉽게 프로그래밍할 수 있습니다. 우리는 또한 독일에서 HBM의 소프트웨어 엔지니어를 지원하여 우리가 가진 문제를 해결 하였습니다.”

이것은 George Kingsbury가 HBM의 기기를 사용한 첫 번째 일은 아닙니다. 이 회사는 수년간 HBM의 T10F 토크 트랜스두서를 사용해 왔는데, 그 이유는 컴팩트한 크기, 신뢰성 및 높은 정확도 때문 입니다.

1:1 문의 이곳을 클릭하셔서 요청사항을 작성해 주세요