Loma Systems: 실력있는 checkweighers는 디지털 로드셀을!

세계의 가장 뛰어난 checkweighers는 매우 높은 정확성과 하자 없는 제품을 생산 라인을 위해 HBM의 FIT (Fast Intelligent Transducer)로드셀에 의존합니다.

FIT 로드 셀은, 영국의 ‘Loma’ 시스템이 최근 발표한, AS 범위의 무게검사기기(checkweigher)의 주요 컴포넌트 인데, 단단하고 유연한 팩을 최대 45kg까지 무게를 측정 합니다.

‘Loma’의 AS 무게검사기기(checkweigher)는 이는 성능 향상 및 빠른 생산에 대한 높은 정확도 및 식품 생산에 의한 손상에 빠른 응답 등에 관련하여, ‘European R51’ 인증을 받았습니다. 

“우리는 식품 및 제약 산업에 사용할 수 있는 고 성능 로드 셀이 필요합니다, 이는 스테인레스 강 및 강한 세척도 이겨낼 수 있게 제작 되어야 한다는 걸 의미합니다. 이는 물이나 화학제가 로드 셀 안으로 들어 갈 수 있다는 걸 의미합니다. ” (‘Loma’ 시스템의 제품 지원 관리자인 ‘Andy Alexander’씨의 의견입니다.)


역학 무게 측정 어플리케이션에 맞는 FIT


HBM의 FIT 로드 셀은 역학 무게 측정 어플리케이션에 맞게 특별히 설계 되었는데, 왜냐하면, 비틀림 과 휨에 아주 잘 견딜 수 있도록 하는 특징 있기 때문입니다. 광범위한 신호 처리가 디지털 로드 셀에 통합되어, 무게를 빠르고 정확하게 측정할 필요가 있는 모든 기능에 접속 할 수 있도록 해 줍니다. 20 비트의 해상도로, FIT는 출력 비가 최대 600 측정/초 입니다.
FIT는 봉인 불량을 방지 합니다.


디지털 로드 셀을 사용한다는 것은 아날로그 로드 셀이 설치된 무게검사기기

(checkweigher)의 초기 모델이 가진 문제들을 해결 할 수 있습니다. 이들 로드 셀은 점성이 있는 습하고, 오일이 새는 곳에 봉인 불량 및 온도 불안에 기인한 측정의 부정확도 등을 포함한 많은 문제들을 경험하였습니다.


온도 보정이 필요하지 않습니다


아날로그 셀과는 달리, HBM의 FIT는 온도 보정이 필요하지 않고, 무게 측정 범위는, 어떠한 사전 교정을 하지 않기 위해, 사용자가 쉽게 설정을 할 수 있습니다.


무게검사기기(checkweigher)의 설계에서 가장 중요한 측면은 외부 영향을 최소화 하는 것인데, 이는 기계의 정확도 및 성능에 나쁜 영향을 주기 때문입니다. 이들 외부 영향은 다른 기계나 설비에서 오는 바닥 떨림 등도 포함 합니다. 무게검사기기(checkweigher)의 컨베이어 벨트에 의해 발생한 진동도 또한 성능에 영향을 주며, 작은 공칭 부하에서, 문이나 창문을 여는 것으로 인한 공기 압력 변화의 영향도 측정에 좋지 않은 영향을 줍니다.


간섭 효과를 차단하는 디지털 필터


무게검사기기(checkweigher)의 AS 범위의 설계는 이들 요인들을 고려하였고, FIT 로드 셀은 추가적인 장점을 포함 시켰는데, 이는 제품 생산의 시작부터 쉽게 교정이 되며 정확도를 보증 합니다. 어떤 경우에서, 외부 요인 들이 여전히 무게에 편차가 발생하도록 하는 데, FIT 로드 셀은 9 개의 필터는 쉬게 적용하여, 중심 측정 저하 없이, 불필요한 백그라운드 잡음을 제거 합니다.
프로그램이 가능한 빌트-인 필터는 다양한 고객의 어플리케이션에 대한 대응을 최대화 해 줍니다." (‘Andy Alexander’씨의 의견입니다)


FIT는 프로그램 기능을 제공합니다


Loma AS 범위는 FIT 로드 셀 프로그램 기능을 중앙 메뉴로 구동하는 키보드에 포함하여, 기계의 모든 측면에 통합 접속 할 수 있게 해 줍니다. Loma의 연구에 의하면, 사용자의 90%가 무게검사기기(checkweigher)의 전체 기능은 사용하지 않는다고 합니다. 이러한 이슈를 해결하기 위해, Loma 는 AS 범위 사용을 가능한 직관적으로 만들었고 이는 중심 데이터베이스에, 최대 100 개의 다른 아이템에 대한 변수로 프로그래밍 할 수 있습니다. 


AS 시리즈에 대한 암호 보호


보안 기능의 일부로, AS 범위 상에서 키보드는 각 섹션 별로 암호 보호가 가능 하며, 예를 들어, 작업자가 프로그램 된 기능을 바꿀 수가 없습니다. 그러나, 제품의 변수에 접속할 필요 없이, 다른 배치 생산에 대해, 무게 측정할 제품을 키보드로 쉽게 변경 할 수 있습니다. 패널은 또한 FIT 로드 셀에 접속하여 모순 되거나 비정상적으로 읽히는 것에 대한 분석을 제공 합니다. 제어 패널은 다가 가서 사용하기 편하게 허리 높이 정도에 위치합니다.


Loma's AS 범위에는 5개의 모델이 있는데, 여기에는, 연동 된 금속 탐지기 및 무게검사기기(checkweigher)의 특징을 갖는 ‘AS Combo’를 포함 합니다. 4개의 모델은, 최대 5kg의 단단하고 잘 구부러지는 팩(pack)의 무게를 측정하며, ‘AS Heavy Weigh’ 무게검사기기는 최대 45 kg의 쌕(sack) 및 상자를 무게 측정 할 수 있도록 설계 되어 있습니다.


튼튼한 무게검사기기(checkweigher)는 스테인리스 강으로 만들며, 독립형 유닛으로 사용 가능하며, 금속 탐지기 헤드를 사용 할 수 있습니다. 각각의 주요 컴포넌트, 예를 들어 제어 유닛 또는 컨베이어 공급기와 같은 것을 모듈화 하고, 생산 라인에서 다른 설비와 완전 통합되고, 가장 적합하고 기능적인 설치에 맞게 대체 가능한 위치에 놓을 수 있기에, 제품의 이런 다양한 범위는 사용자에게 많은 이득을 드립니다. 시스템은 또한 다른 무게 측정 테이블 및 거부 기계장치의 광범위한 범위에 적합하여, 고객 맞춤 기계를 제공 할 수 있습니다.


"제품의 무게를 측정하고, 무게검사기기의 성능에 주요한 것이 로드 셀입니다."


"우리는 이번 프로젝트 전반에, HBM의 훌륭한 기술 지원을 받았습니다."
(‘Andy Alexander’씨의 의견입니다)

 

1:1 문의 이곳을 클릭하셔서 요청사항을 작성해 주세요