산업용 측정 기술: 전문가들의 의사결정 기준

산업용 시험 및 측정 장비를 선택할 때 무엇을 고려해야 할까?  의사결정 요소는 무엇이며, 앞으로의 트렌드는 어떻게 될까?


HBM은 컨설팅 기업 닥터 보스&파트너(Dr. Voeth&Partner)와 공동으로 산업 자동화 분야의 국제적인 전문가들을 대상으로 광범위한 시장 조사를 실시했습니다. 해당 연구에는 결합 분석 접근방식이 사용되었습니다. 이 분석에서는 참여자들에게 구체적인 "장점"을 분류하고 평가하도록 요청했습니다.


그리고 나서 해당 분류로부터 구매 의사결정에 특히 우선순위가 높은 특징을 정확하게 이끌어내기 위해 특수한 분석 방법을 적용했습니다.

관련된 16개의 의사결정 기준: 자동화 환경에서 시험 및 측정 장비를 선택하는 것은 복잡하다

우선, 놀라운 분석 결과가 도출되었습니다: 산업용 증폭기 시스템을 선택할 때는 거의 모든 사용자가 최대 16가지의 의사결정 기준을 고려하는 것으로 나타났습니다. 이는 산업용 측정 시스템을 선택하는 것이 복잡한 작업이며 의사결정자들의 적극적인 개입이 필요하다는 것을 뜻합니다. 또한, 생산 시스템 및 테스트벤치에 있어서 시험 및 측정 장비가 중요하다는 것을 분명히 나타내고 있습니다.


본 연구에서는 참여자들을 2개의 집단으로 분류했습니다. 한 집단에는 채널의 수가 적은 시스템에 관해 질문했으며, 다른 집단에는 채널의 수가 중간 이상인 시스템에 관해 질문했습니다. 해당 설문조사에는 유럽, 미국, 아시아 등지의 대표적인 기업 고객들이 참여했습니다. 시장 간의 이질성 때문에 대표적인 표본을 확인하기에 앞서 참여자들의 진술에서 유효성과 일관성을 검증했습니다. 


적용 분야가 크게 다르기는 하지만 산업용 시험 및 측정 장비를 선택하는 의사결정자들에게서 3가지의 중요한 트렌드를 읽어낼 수 있었습니다.

트렌드 1: 정밀성이 중요하다

이것은 명백한 사실입니다.  산업용 증폭기 시스템의 정밀성이 모든 참여자의 핵심이었습니다. 기계 및 시스템에서 획득한 측정 데이터가 더욱 정교할수록 데이터의 신뢰성과 중요성이 증가합니다. 따라서, 깐깐한 시험 및 측정 기준이 이미 정밀성 테스트벤치 등 연구 및 개발분야에 수립되어 있고 이제는 산업 분야에도 적용할 수 있습니다.

트렌드 2: 산업 자동화

자동화 기술에 있어서 수립된 새로운 기준에 대한 자동화 인터페이스의 적용 가능성은 산업용 증폭기 시스템에 있어서 정밀성만큼이나 중요합니다. 산업용 증폭기가 점차 추가적인 분산 제어와 복잡한 분석 기능을 수행해야 할 필요성이 증가하고 있기 때문에 시스템에 최적의 상태로 통합되어야 합니다.

트렌드 3: 전문적인 시험 및 측정 장비 공급자가 승자이다

시험 및 생산에 있어서 시험 및 측정 장비가 점차 중요한 역할을 감당하고 있습니다. 시험 및 측정 장비를 위한 품질 요건도 이에 따라 까다로워지고 있습니다. 해당 연구에 따르면 산업분야에서 브랜드 품질과 시험 및 측정 노하우가 중요하다는 사실이 여실히 드러났습니다. 대다수의 사용자들이 국지적인 기업이나 단순한 부품 공급자보다 세계적인 판매 및 지원망을 제공하는 유명 시험 및 측정장치 제조사의 측정 장비를 선호하고 있습니다.

또한 이런 트렌드는 측정 시스템이 더 이상 산업용으로 선택될 가능성이 없을 때 KO 기준을 명확하게 보여주고 있습니다.

 
KO 기준은 채널의 수가 적은 측정 시스템에 대한 거부로 이어집니다:

  • 정밀성 부족
  • 작용력/토크/압력/변위 또는 기타 표준 신호 등의 수치를 위한 측정 입력값 부재
  • 손쉬운 통합을 가능하게 하는 최신 자동화 인터페이스의 부재
  • 적용에 관한 자문 부재 
  • 낮은 신호 대역폭

PMX: 차세대 측정 장치

PMX 증폭기 시스템의 사용자는 이미 오늘날의 대형 트렌드로부터 혜택을 얻을 수 있습니다. PMX - "측정 기술의 새로운 산업 표준"은 HBM이 매력적인 가격에 최신 기술로 제공하는 표준화된 자동화 인터페이스, 잘 알려진 높은 정밀성, 품질을 제공합니다

 

PMX 더 알아보기...

HILCA 결합 분석: 설명한 방법

보스(Voeth) 교수가 고안한 "HILCA" 결합 방식은 호헨하임대학(Hohenheim University)의 마케팅학과가 GfK(독일 소비자조사학회) 및 맥킨지(McKinsey) 경영 컨설팅기업과 합작하여 실질적인 시장 조사에 활용하기 위한 결합 소프트웨어를 얻기 위해 개선했습니다. 2008년에 BVM(독일 시장 및 사회 연구자 연합)이 독일 시장연구 혁신 상을 수여했습니다.  뮌헨대학(MU)의 슈웨이거(Schwaiger) 교수가 HILCA 개발을 "(시장) 조사를 위한 모범적인 연구"라고 극찬했습니다.


2012년에는 HBM이 닥터 보스&파트너와 함께 처음으로 국제적인 시험 및 측정 시장에 초점을 맞춘 이 새로운 접근방식에 기반한 과학적 연구를 수행했습니다.

1:1 문의 이곳을 클릭하셔서 요청사항을 작성해 주세요